主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 TPS25750、 TIDA-050047
我尝试使用 TPS25750 Application Customization GUI 将 USB2ANY 连接到 USB-PD-CHG-EVM-01、但它似乎未连接。
GUI 显示无串行连接(已尝试单击左下角的"Connect"按钮、它只显示"hardware not connected"。
更新固件后、USB2ANY Explorer 连接正常。 为什么未检测到 EVM?
请参阅随附的屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 TPS25750 Application Customization GUI 将 USB2ANY 连接到 USB-PD-CHG-EVM-01、但它似乎未连接。
GUI 显示无串行连接(已尝试单击左下角的"Connect"按钮、它只显示"hardware not connected"。
更新固件后、USB2ANY Explorer 连接正常。 为什么未检测到 EVM?
请参阅随附的屏幕截图。
我可以连接到器件并使用 USB2ANY 进行配置。 我希望仅在 EVM 保持通电状态时才会保留该配置。
USB2ANY 可用于连接到基于 USB2ANY 接口适配器(TI.com)第3.4节的各种 EVM
此外、TIDA-050047第1页、共3页的原理图清楚地显示、插头 J3用于连接 USB2ANY。