This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:已尝试将 USB2ANY 连接到 USB-PD-CHG-EVM-01、GUI 显示未连接串行

Guru**** 2563450 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127179/usb-pd-chg-evm-01-tried-connecting-usb2any-to-usb-pd-chg-evm-01-and-the-gui-shows-no-serial-connection

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS25750TIDA-050047

我尝试使用 TPS25750 Application Customization GUI 将 USB2ANY 连接到 USB-PD-CHG-EVM-01、但它似乎未连接。

GUI 显示无串行连接(已尝试单击左下角的"Connect"按钮、它只显示"hardware not connected"。

更新固件后、USB2ANY Explorer 连接正常。 为什么未检测到 EVM?

请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充的是、串行端口配置(在选择底部的串行端口时打开)显示"检测到的 USB 端口不足"。 下拉框中未列出端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法使用 USB2ANY 对 TPS25750进行编程、只能使用闪存编程器上的 Aardvark 或削波进行编程。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以连接到器件并使用 USB2ANY 进行配置。 我希望仅在 EVM 保持通电状态时才会保留该配置。

    USB2ANY 可用于连接到基于 USB2ANY 接口适配器(TI.com)第3.4节的各种 EVM

    此外、TIDA-050047第1页、共3页的原理图清楚地显示、插头 J3用于连接 USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、对于该板、我们仅支持 Aardvark 或闪存编程器上的一个削波。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此信息在该 EVM 的用户指南中共享或在原理图中标记为“仅调试”,那会更好。

    您有多少客户以99美元的价格购买了 usb2any、以发现它是无用的?