This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27411学习周期

Guru**** 1408600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126681/bq27411-g1-bq27411-learning-cycle

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27Z561-R2

您好!

我正在尝试为锂离子电池(PX18650-32E、3.7V、3200mAh)获取黄金映像。  请在附件中找到设置文件。  

当我开始学习课程时、我的充电器以1580mA 的电流开始、 直到它以200mA 的电流停止充电。 但是、在会话期间、所有突发会话都失败、并出现"Qmax_up not set"错误、当我检查设置时、这些设置都是复位的、并且状态寄存器中的 WDG_RESET 位是置位的。  

我已经检查了学习周期文档、它说它对充电电流没有限制。 发生这种情况是否有任何原因?

e2e.ti.com/.../MySettings.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    请您共享您的日志文件吗?

    您是否使用完全放电的电池开始学习周期? 由于放电和充电后没有足够的休眠、因此很可能未设置 Qmax_up。 为了确保这种行为、请共享您的日志文件。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我始终从电压低于3000mV 的电池开始、并在大约3-5小时的休息后开始。 我开始充电、经过3个半小时后、充电电流下降到200 mA 以下、GUI 要求我移除充电器。 一旦我将其删除、它就会给我该错误。 很抱歉,我当时没有得到任何记录。  

    BTW、如何获取日志? 目前、我正在尝试获取另一个学习周期、如果您告诉我如何获取日志、我可以获得一个。

    此致、  

    Serdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    请在讨论日志文件的 bqProducts 中使用此参考指南。
    https://www.ti.com/lit/an/sluaa98/sluaa98.pdf?ts=1660665214168

    BQSTUDIO 提供了一个日志记录功能、此功能记录由位于"Register"部分(如果您愿意)中每个参数旁边的"Log"复选框所选的值。 要启用此功能、请选择 Log (日志)按钮;这将导致选择 Scan (扫描)按钮。 当日志记录停止时、扫描按钮仍处于选中状态、必须手动取消选中。

    请共享您的日志文件、以便我可以进一步为您提供帮助。 谢谢你。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我在器件正在充电会话时捕获了日志。 出现同样的问题:

    充电期间有一些图像:

    那么、在器件达到截止电流200mA 之前、这里有一个图像...

    一旦设置了 FC 位、器件就会出现以下错误:

    当我打开 GUI 的主窗口时、我看到 WDG_RESET 位被设置、所有参数默认为0。  

     

    请找到日志文件。 以及我使用的设置。 如果您需要了解、我将使用"Power-Xtra PX18650-32E、3.7V、3200mAh 锂离子电池"。 如果您已经拥有其黄金映像和设置,则欢迎您共享:D

    e2e.ti.com/.../2287.MySettings.csve2e.ti.com/.../1538.Log1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    请在 gg 文件(设置文件)中将"update status"参数更新为3、这将强制监测计进入学习周期。

    我很好奇您的 gg 文件为什么没有 Ra 表的默认参数、Qmax0单元格参数应默认为16384。

    您使用的监测计是 ROM 监测计、这意味着该监测计没有可编程 ChemID 功能、但 bq27411具有三个 ChemID 选项。 在尝试学习周期之前、请确保您首先具有兼容的 ChemID。 (请阅读我在上次回复中分享的入门用户指南、在尝试学习周期之前、它包含非常有用的信息)

    此外、我建议查看此主题、在该主题中、我 指导客户在非常类似的监测计上执行学习周期。

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120395/bq27421-g1-learning-cycle

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    "我想知道为什么您的 gg 文件没有 Ra 表的默认参数、Qmax0单元格参数应默认为16384。"

    在测试之前、我从电量监测计上拔下电池并将其完全断电。 当我用电子负载将电池放电至低于3000mV 的最小电压后、我将其休息5小时、然后将其插入电量监测计、并从头开始。 因此、几乎每个设置都为零、包括 Ra 表和 Qmax0。 只有几个参数不同于零,例如设计电压..... RA 表在启动时应不同于零? TRM 指出这些值在启动时为零、并且学习周期文档不要求为成功的会话配置这些值。

    "您使用的监测计是 ROM 监测计、这意味着该监测计没有可编程 ChemID 功能、但 bq27411具有三个 ChemID 选项。 在尝试学习周期之前、请确保您首先具有兼容的 ChemID。"

    我实际上不知道我的电池的 ChemID。 BQ27411-G1C 支持0x0354化学 ID。  我检查了您提供给我的链接( https://www.ti.com/tool/GPCCHEM ),但找不到任何用于下载 GPC_Chem 工具的链接。 只有少数难以理解的文档、一些文件格式等。是否有任何方法可以使用 BQ Studio 或其他任何工具来准备这些文件?  

    "此外、我建议查看此主题、在该主题中、我 指导客户使用非常类似的监测计进行学习周期。"

    经过这段时间后,我很肯定我会非常小心地遵守这些规则。 为确保这一点、我将提供从学习课程开始开始的日志文件。  

    我现在对化学 ID 非常怀疑。 如果我的电池的化学 ID 有误、那么是否可以使用该电量监测计?

    谢谢、

    Serdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

     我现在对化学 ID 非常怀疑。 如果我的电池的化学 ID 有误、那么是否可以使用该电量监测计?

    bq27411是一款阻抗跟踪电量监测计、这意味着它使用阻抗跟踪算法。 在仿真 ChemID 的 DOD 表中、阻抗跟踪算法高度依赖于该算法。 每个单元都有唯一的 ChemID、因此 DOD 表不同。 为了获得精确的监测计、您首先需要向我们的 GPC 工具提交一些数据。  

     

    务必遵循此简单指南、以获得最佳的化学 ID 选择。

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts=1660744471094&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM

    以下是 TI 的工具网站: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    您拥有的监测计是 ROM 监测计、这意味着您无法对任何 ChemID 进行编程。 此监测计仅支持 ChemID 0x0354。 我们可以做的是、在您从 GPC 工具获取您的 Cell ChemID 后运行兼容性测试。 如果 DOD 中的误差低于3%、则可以使用您的电池。 但是、这是尝试执行学习周期之前必须执行的非常重要的步骤(这将保证测量仪表的准确性)。

    我们有 bq27Z561-R2等监测计、可编程到不同的 ChemID (这是一个数据闪存监测计)。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在文档中、它说在充电期间、它应该使用 C/100、锥形电流。 这是必要的吗? 从 BQ Studio 获取日志大约需要100小时。

    您能否提供" 数据日志文件"和示例。 我对它的格式有点困惑。 我计划修改 BQ Studio 日志文件并将其提供给 ChemID 工具。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellos Serdar、

    在文档中、它说在充电期间、它应该使用 C/100、锥形电流。 这是必要的吗? 从 BQ Studio 获取日志大约需要100小时。

    不一定是使用 C/2速率充电、 当充电器退出 CC 恒流阶段时、它 进入 CV 恒压阶段、即当锥形电流就位时(锥形电流大约为充电过程的20%)。 请参阅以下内容、了解更详细的说明。

      

    这就是典型日志文件的外观:


    我建议您根据 GPC 工具的要求收集数据。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个快速问题:是否有支持多种化学 ID 的引脚对引脚电池电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    引脚对引脚意味着什么? 就像同一个器件?

    如果您询问是否有一个监测计支持与 bq27411具有相同引脚的多个 ChemID、答案是否定的  

    无论在哪种情况下、无论使用何种 ROM 或闪存监测计、它们都必须经过 GPC 工具的过程才能获得最佳精度(闪存监测计的优势在于电池单元可能与我们数据库中的电池单元匹配、并且无需 GPC 工具即可使用)。

    此致、
    何塞·库瑟   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我终于完成了完整的学习周期。 学习课程完成后、请在附件中找到设置文件和黄金映像。 但是、当我查看 Ra 表时、只有一个电阻值显示为2时、看起来很奇怪、其余的全部为零。 这是正常的吗?

    此外,如果需要,我捕获了整个日志(Log3.log)。

    此外、如果您需要、我在此处附上了我的化学 ID 文件。 (我已将其提供给 GPC Chem 工具、等待回答。)

     e2e.ti.com/.../5584.ChemID.zip

     e2e.ti.com/.../8473.Log3.log

    e2e.ti.com/.../MyFinalSettingAfterCal.csv

    e2e.ti.com/.../GoldenImage.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在几次尝试失败后、我得到了我的报告。 连接到这里。  

    报告末尾说、放电率太高、我需要在10个多小时内放电。 根据此报告、如果我使用 BQ27411-G1C 作为此电池、会发生什么情况? 误差的百分比是多少?

    e2e.ti.com/.../8463.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    如果我将 BQ27411-G1C 用于此电池、会发生什么情况? 误差的百分比是多少?

    我运行了兼容性测试、从 GPC 工具获取的576 ChemID 在 DOD 中有超过30%的误差。 对于精确的监测计、我们建议低于3%。

    我有两个选项可供您选择:

    1-保持您使用的电量监测计(bq27411-G1C)不变、并获得数据表(354)中所述的匹配化学成分。 请在下面找到制造商、型号和说明。


    2 -您可以获得单节电池的闪存监测计。 例如 bq27Z561-R2。 使用此监测计、您可以对通过 GPC 工具获得的匹配 ChemID 576进行编程、如果您计划在将来更改电池、则此监测计可编程为多个 ChemID。  

    https://www.ti.com/product/BQ27Z561-R2

     但是、当我查看 Ra 表时、只有一个电阻值显示为2时、看起来很奇怪、其余的全部为零。 这是正常的吗?

    不、这是不正常的。 这是不匹配 ChemID 的常见结果

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    -我正在获得另一个会话来确定化学 ID、以避免在上一个测试中出现快速放电错误。 我将与您分享最终结果。  

    -在我测试器件之前、似乎已经准备好了 PCB。 我计划使用具有一定误差百分比的监测计。 DOD 中30%的误差实际上意味着什么? 我的意思是、这是否意味着 SOC 精度将为%30-(当 SOC 为10%时、监测计可能在7%-%13之间应用)? 或者、这是否意味着它将远远不同于我们的实际情况(当 SOC 为10%时、监测计可能会变得奇怪、并在%80或某种奇怪的情况下进行回复)?

    此致、

    Serdar AKTAŞ í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    bq27411运行 Impedance Track 算法。 阻抗跟踪算法在很大程度上取决于 OCV/DOD 表。 每个 ChemID 都有一个唯一的 OCV/DOD 表。 有关阻抗跟踪算法的完整说明、我们提供了应用手册、但为了简短说明、当监测计处于良好的弛豫点时、监测计将进行 OCV 测量(每个 ChemID 都有唯一的 OCV 表)。 一旦进行了两次 OCV 测量、监测计会进行线性插值以 获得 DOD 值、然后监测计将计算这两个点 DOD 值之间的总通过电荷、并将用于更新电池的化学容量。

    Qmax =(传递电荷增量)/(DOD1 - DOD2)

    因此、如果 DOD 值有30%的误差、这意味着化学容量错误。 然后、报告的剩余电量、满电量将会出错。 这意味着荷电状态将是错误的。  

    SoC = RM/FCC

    因此、匹配的 ChemID 对于测量仪表的准确性至关重要。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我现在明白了。

    -我现在正在获得一个新的 ChemID 日志,以正确识别电池。 之后、我将通知 您结果并执行任何必要的操作。

    -顺便说一下,我在下面附加了一个 c#应用程序,它从 BQ Studio 日志中生成 GPC Chem 文件。(第一次很难准备 GPC 文件)如果有兴趣,他们可以使用它,修改它,...

    e2e.ti.com/.../GPC-File-Creator.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我终于捕获 了电池的日志。 随附的内容请找到 GPC Chem 工具所需的日志文件和 TI 提供的回复。  

    我们正在等待您 的建议。 谢谢、

    e2e.ti.com/.../0068.ChemID.zipe2e.ti.com/.../5684.ChemID_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    从 GPC 工具获得的 ChemID 为2158。 我继续并针对您的器件支持的 ChemID (354)进行了测试、这是 DOD 中的错误



    非常高。 您的表现有何不同? 您是否获得了符合我先前提供的规格的新电池?

    如果不能选择使用新电池、我会得到一个支持多个 ChemID 的监测计。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我每一步都没有匆忙、2小时、5小时休息、室温、放电电流、 等等...

    所以,我相信我不能做比这更好的事情了。 :D

    我将尝试获得一个新的单元格、根据报告、下面的内容似乎是一个不错的候选项:  

    [1447_CHEM]
    ChemID=2348
    Description=LiCoO2/碳,4.20V
    NumKnownCells=1
    HF_Data=1
    2OCV_Data=1
    1=LGC:INR18650 MJ1 (3350mAh)

    如果可能、我将尝试更改测量仪表。

    谢谢、

    Serdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    这些报告根据您当前的电池单元、而不是 bq27411支持的电池单元、为您提供最佳匹配。

    您的电池的最佳选择是 ChemID 2158、这并不意味着它将与 bq27411的 ChemID 兼容。 这意味着您使用的电池 与 ChemID 2158、2133、2348等兼容。但您的器件是 ROM 监测计、无法编程到这些 ChemID、它附带固定的 ChemID。 如果我有道理、请告诉我。

    如果您使用的是基于闪存的监测计、则只需对从 GPC 工具获取的任何提供的 ChemID 进行编程即可。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我给你。 我现在将解决该问题。 感谢您的耐心等待。