主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27Z561-R2
您好!
我正在尝试为锂离子电池(PX18650-32E、3.7V、3200mAh)获取黄金映像。 请在附件中找到设置文件。
当我开始学习课程时、我的充电器以1580mA 的电流开始、 直到它以200mA 的电流停止充电。 但是、在会话期间、所有突发会话都失败、并出现"Qmax_up not set"错误、当我检查设置时、这些设置都是复位的、并且状态寄存器中的 WDG_RESET 位是置位的。
我已经检查了学习周期文档、它说它对充电电流没有限制。 发生这种情况是否有任何原因?