This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:用于设置充电电流的寄存器地址

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127817/bq25180-register-address-for-setting-charge-current

器件型号:BQ25180

尊敬的 TI 团队:

我们对 BQ25180有一些疑问、详细信息如下所示:

1) 1) 哪个寄存器地址用于设置充电电流? 从数据表中、我们可以了解到快速充电电流控制寄存器名称 是 ICHG_CTRL。

2) 2)如何设置充电电流? 我们对数据表中设置充电电流的描述有疑问、是否有特定示例?

3) 3)如果我们不更改充电电流寄存器、默认充电电流是多少?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    ICHG_CTRL 寄存器是用于更改电池充电电流的字段。 您可以使用此处的 tchargergui 来帮助配置寄存器。  

    https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI

    默认充电电流为10mA。 如果您单击寄存器配置部分、您可以选择充电电流、GUI 将计算您需要写入器件的位。

    此致、

    Gautham