请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 尊敬的 TI 团队:
我们对 BQ25180有一些疑问、详细信息如下所示:
1) 1) 哪个寄存器地址用于设置充电电流? 从数据表中、我们可以了解到快速充电电流控制寄存器名称 是 ICHG_CTRL。

2) 2)如何设置充电电流? 我们对数据表中设置充电电流的描述有疑问、是否有特定示例?

3) 3)如果我们不更改充电电流寄存器、默认充电电流是多少?
谢谢、
此致