This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:图16。

Guru**** 1419420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123543/ucc28710-figure-16

器件型号:UCC28710

您好!

我想计算 UCC28710上的一些参数、并且必须确保在某些负载条件下具有频率行为。

我的问题是:

a)根据我的理解、启动恒流模式需要满足以下条件。 正确吗?

  -必须达到100kHz 的开关频率或达到 Dmag 的占空比0.425。

  -初级 MOSFET 的漏极电流必须达到 IPP 最大值

b)如果正确、在将66kHz 设置为目标满载最大开关频率的情况下、输出负载的恒定电流模式将设置为标称值的150%。 正确吗?  

c)如果正确、 以下容差是如何的?

  DMAGCC (0.425 +? ?)

  -振幅调制模式区域上的开关频率(33kHz +? ?)

d)数据表第12.1.2.3节中的"fMIN"是什么? 我如何计算它?  

e)什么是"VCCR"? 恒流模式下的 VCST 最小值是多少? 例如、这意味着图18的最低输出电压点上大约2V 的条件。

此致、

Shintaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    感谢您的查询。

    a)正确的是、在恒流模式下、Dmag 必须接近0.425、并且初级峰值电流必须接近 Ipp (max)。 电流输出的公式为 Iout=0.5*ipp(max)*NPS*(tdeg/Tsw)。 对于此工具的 NPS=14.13、IPP (max)=0.35和 Dmag=0.425且接近1A 的 Excel 计算器中所示的情况、我们可以大致低于此值。  变压器一次侧电感和一次侧峰值电流的选择设定了转换器的最大工作频率、如数据表的等式16中所阐明的那样。  

    B)如果您已经为最大值设计了系统 Fsw 为66Khz、当它根据您选择的电感和 RCS 值而不是100kHz 进入 CC 模式时、最大开关频率将为66Khz。 下面的显示了专为71Khz 设计的 EVM、显示了系统配置和电流保持恒定(根据 A 点中讨论的公式、其中占空比固定为0.425)、电压降低、不会增加到标称值的150%

    c)我不确定容差、数据表中未对此进行说明

    d) Fmin 是根据预载电阻器和实例效率的粗略估算计算得出的。 如果您查看数据表、公式-7、我们可以得到 fmin。 Pstantby 可以大致估算为 Vocv 和 Istandby 的乘积(目标值)。 代入此公式可将上述公式简化为 Fmin = Efficiency *(Kam)^2*Fmax* Istandy/IOCC

    e) VCCR 是数据表中指定的恒定电流调节电平(约330mV)、用于计算 RCS 值。 Vcst (min)是轻负载时施加在 AM 区域的最小电流脉冲振幅。

    如果您有任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复、这有助于我理解。 我有更多问题。

    a)如果正确、恒定电流或 fmax 的值必须取决于输入电压。 由于 Fsw 可在 DCM 条件下使用 RCS、Vcst=0.78V、和 LP 进行计算。 但是、您的第一张图片提到、尽管 IPP 和 Dmag 未发生更改、但 Fsw 在最大和最小输入电压之间是恒定的。 您如何使用更改的输入电压管理 FSW?

    b)它与 a 相关。

    c)谢谢。

    d)谢谢。

    e)我的问题是:

    VCCR 的值是否在恒流模式下持续运行? 或者它是否与某个东西成比例?  您能否描述一下您如何控制恒定电流?

    此致、

    Shintaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    感谢你的答复。

    对于问题的第一部分、 UCC28710 可以利用线路补偿功能在输入线路电压上保持严格的恒定电流调节、其中线路补偿电阻器 RLC 根据数据表的公式27进行计算。 第一张图片提到 CV 模式下的操作、并显示了开关频率根据控制律的变化。 未显示电流调制。 当您增加负载并且处于 FM 模式时、负载超过1.1A 时、FSW 在线路上会发生变化、如图所示。

    是的、在恒定电流模式运行中、VCCR 接近330mv (变化5%)。 在恒定电流模式下、初级电流将对应于 Ippmax、匝数将固定、根据数据表中的公式6、我们控制电流的唯一参数是次级降级时间和 Fsw。  当平均输出电流达到电流控制模块中的调节基准时、控制器在频率调制模式下运行、以控制电压调节目标上或以下的任何输出电压下的输出电流。 因此、有效的消磁时间将是 FSW 的一部分(在我的上一个示例中为0.425)、并在负载增加时保持输出电流。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish-San

    感谢您的解释。 让我确认我的理解是否正确。  

    -IPP 应该是低输入电压和高输入电压范围之间的一个恒定值、以便在负载条件未发生变化时保持变压器磁化的相同条件。
    这是通过补偿功能和延迟时间实现的、即使它超过了 Vcst (max)。

    在恒定电流模式下、VCCR 由定律块控制、在 TSW 和 tdm (可能是输出电压)下为330mV。

    让我再问一个问题。 公式 14从6开始、从 IPP 到 VCCR 和 RCS 进行了交换。
    但 ηXFMR Δ T 的平方根是什么? 为什么 tdm 和 tsw 消失? 请说明这一点。

    此致、
    Shintaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    感谢您的查询。  

    是的、您的想法和解释正确。

    TDM 是开关周期 TSW 的一小部分、该分数将被控制为0.425、因此它消失。

    关于变压器效率中的 sqrt、我必须检查并告知您在接下来的几天内是否对此有解答。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    我不确定我们在 RCS 公式中看到的效率项的平方根的导出、但重新排列的项显示 Vcst (max)*(tmag/tSW)= VCCR*sqrt (eficiency)

    当 Vcst (max)为780mv 且 tmag/tsw 比率为0.425时、这些项的乘积接近331mv、等于 VCCR 的值。 效率项不应对感应电阻器的选择产生不利影响。  

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它很有价值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    感谢您的宝贵反馈。  

    此致、

    Harish