您好!
我想计算 UCC28710上的一些参数、并且必须确保在某些负载条件下具有频率行为。
我的问题是:
a)根据我的理解、启动恒流模式需要满足以下条件。 正确吗?
-必须达到100kHz 的开关频率或达到 Dmag 的占空比0.425。
-初级 MOSFET 的漏极电流必须达到 IPP 最大值
b)如果正确、在将66kHz 设置为目标满载最大开关频率的情况下、输出负载的恒定电流模式将设置为标称值的150%。 正确吗?
c)如果正确、 以下容差是如何的?
DMAGCC (0.425 +? ?)
-振幅调制模式区域上的开关频率(33kHz +? ?)
d)数据表第12.1.2.3节中的"fMIN"是什么? 我如何计算它?
e)什么是"VCCR"? 恒流模式下的 VCST 最小值是多少? 例如、这意味着图18的最低输出电压点上大约2V 的条件。
此致、
Shintaro