This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:TI 解决方案建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126293/tps1653-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS1653
主题中讨论的其他器件:TPS2662TPS2660

尊敬的团队:

我的详细信息请阅读 TPS16530数据表、并发现电流限制范围不适合应用。
我们需要0.2A ~ 1.0A 的电流限制范围和 Vin=54V。
您能否帮助检查其他产品是否可以满足此条件?
非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请查看 TPS2662和 TPS2660

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持!

    抱歉、我注意到电流不足以满足我们的应用。
    要求至少为1A、那么看起来只有 TPS2660?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Jimmy

    TPS2660将满足该规格