Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1653 主题中讨论的其他器件:TPS2662、 TPS2660
尊敬的团队:
我的详细信息请阅读 TPS16530数据表、并发现电流限制范围不适合应用。
我们需要0.2A ~ 1.0A 的电流限制范围和 Vin=54V。
您能否帮助检查其他产品是否可以满足此条件?
非常感谢
Jimmy