This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302EVM:VBUS 略高于 VBAT 时的异常放电脉冲

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, BQ25302EVM, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126310/bq25302evm-abnormal-discharge-pulse-when-vbus-is-slightly-higher-than-vbat

器件型号:BQ25302EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25302、BQ25616

你(们)好  

我们在客户电池摄像头(带 PV 面板)项目中推广 BQ25302。 目前、我们正在测试 BQ25302EVM 、 并发生了意外现象、您能不能向我们提供一些建议、说明原因是什么以及如何解决?

 在该 EE 中、输入电压指的是日光强度、不是固定的。 当 VBUS 略高于 VBAT (大约0.2~0.6V)时、系统状态不是电池充电或完全系统关断、它会充当 放电脉冲(实际上我们在 VBAT 为3.4V 且 VU 为3.6~4.0V 的条件下进行测试); 我们还在  VBAT 为4.0V 且 VU 约为4.2V 的条件下进行测试、会出现相同的问题)。  

 (高电平为+4uA、低电平为-10mA 放电)

我们想知道原因以及解决方法。 非常感谢。

祝您工作愉快!

陈德仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      源极看起来太弱、VINDPM 环路已尽可能调节充电电流。 您能否获取 SW 节点、VBAT、充电电流和 PMID 电压的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形如下所示

    有关更多详细信息、

      (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到了此说明

    这是否意味着 当 Vbus 降至 VINDPM 阈值时、系统将降低输入电流以避免 Vbus 降至 UVLO?

    但它仍然使我们感到困惑。 因为在我们的测试中 、VBAT 为3.4V、当 Vbus 降至 Vindpm_min 时、电流会下降。这是合理的、但当电压继续下降到低于 VINDPM 时、我们认为系统应该关闭所有 FET 并停止工作、但它会发生电池放电、 这不是我们希望看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据电池电压、有2个阈值可关闭转换器。 对于低电池电压、仅当 VBUS 降至 EC 表中指定的 UVLO 值时、转换器才会关闭。 对于 VBAT>VBUS_UVLO、当 VBUS 降至 VBAT 电压时、睡眠比较器将启动以禁用转换器并具有低 Iq。 目前、输入电压源不够弱、无法降至 UVLO 或睡眠状态、但不够强、无法提供任何电流。 这会导致转换器仍处于激活状态、并在本质上充当电池上的小负载。

    需要进行一些工作。 当阴影部分的输入电压处于该窄区域时、可通过 EN 引脚禁用转换器。 还可以在充电器的电池感应线路(BAT)和实际电池之间包含一个肖特基二极管、以防止反向放电。 这将导致高亮度正向充电期间的效率损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kedar

    您的答案非常明确。 我 已经告诉客户您提供的解决方案。 BQ25302的固有问题似乎几乎不会给客户带来麻烦、我们是否有更合适 的器件来避免这种问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

       我将进行检查。 我下周早些时候可以回来、因为我是 OOO、直到8月22日。 如果需要更快速的支持、您可以创建一个标有 BQ25616器件型号的新 E2E 帖子、然后再次提问、其他人也可以进入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kedar、

    让我们通过电子邮件沟通。 我将与您分享有关此案例的更多信息