主题中讨论的其他器件:BQ25302、 、BQ25616
你(们)好
我们在客户电池摄像头(带 PV 面板)项目中推广 BQ25302。 目前、我们正在测试 BQ25302EVM 、 并发生了意外现象、您能不能向我们提供一些建议、说明原因是什么以及如何解决?
在该 EE 中、输入电压指的是日光强度、不是固定的。 当 VBUS 略高于 VBAT (大约0.2~0.6V)时、系统状态不是电池充电或完全系统关断、它会充当 放电脉冲(实际上我们在 VBAT 为3.4V 且 VU 为3.6~4.0V 的条件下进行测试); 我们还在 VBAT 为4.0V 且 VU 约为4.2V 的条件下进行测试、会出现相同的问题)。
(高电平为+4uA、低电平为-10mA 放电)
我们想知道原因以及解决方法。 非常感谢。
祝您工作愉快!
陈德仁