主题中讨论的其他器件: UCC27714
我在从模式下使用此部件。 我在同步引脚中提供了时钟脉冲、并从 OUT引 脚 A 输出了 PWM。但我看到 OUT 引脚的 PWM 输出会发生变化、如脉宽调制。
我的目的是从 UCC28950的 OUT A、B、C、D 创建一个固定占空比脉冲。 请提供您的意见。
我在这里附加了波形

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
OUT A 和 OUT B 脉冲不应在占空比中发生变化。 如果您将器件设置为从模式、您应该能够将其与50%占空比脉冲同步。
该脉冲应同步 UCC28950输出 A。 您使用的仿真模块似乎在同步过程中遇到问题。 您可能希望提高模型中的采样点和采样分辨率、以查看是否 可以使器件同步。
以下链接将为您提供详细讨论如何同步 UCC28950的应用手册。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua609
此致、
您好!
查看您的原理图、我发现您尝试强制在 COMP 上施加电压。 您可能需要尝试一些操作来查看它是否有助于您同步 yoru 模型。
1.将 COMP 绑定到 EAN,将电压放大器设置为电压跟随器。 在基准的 EAP 上放置一个分压器。
2.填充 DELAB、DELCD、Delef 和 TMIN。 您使用 数据表的典型值。
3.如果这种情况不起作用,很可能是软件模型有问题。 如果 是这种情况、我建议获取一些 UCC28950并在开环电路中对其进行测试、和/或订购和评估模块(EVM)以进行评估和修改。 通过以下链接、您可以查看 UCC28950评估模块用户指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02 此 EVM 可在线订购。
此致、

您好!
我还有几个问题。 根据您上面提到的建议、我计划为我的项目采购一些 UCC28950。
我看到 DigiKey 和 Mouser 的 UCC28950交货周期非常高、大约为62周。 TI 是否有任何库存可直接提供 5-10夸脱的样片?
2.我看到您建议的评估套件有两块板、一个功率级和另一个子板、它们带有 UCC28950控制器。 是否可以单独获得子板(突出显示) 、以便我可以获得子板的5个 qtys、

提前感谢
您好!
我检查 了 www.ti.com 、有3个库存。 如果您可以在线订购 EVM、以下链接将带您进入该站点。
此致、
Mike