This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:从器件配置中的 UCC28950

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124555/ucc28950-ucc28950-in-slave-configuration

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714

我在从模式下使用此部件。 我在同步引脚中提供了时钟脉冲、并从 OUT引 脚 A 输出了 PWM。但我看到 OUT 引脚的 PWM 输出会发生变化、如脉宽调制。

 我的目的是从 UCC28950的 OUT A、B、C、D 创建一个固定占空比脉冲。 请提供您的意见。   

我在这里附加了波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greeshma、您好!

    已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT A 和 OUT B 脉冲不应在占空比中发生变化。  如果您将器件设置为从模式、您应该能够将其与50%占空比脉冲同步。

    该脉冲应同步 UCC28950输出 A。 您使用的仿真模块似乎在同步过程中遇到问题。  您可能希望提高模型中的采样点和采样分辨率、以查看是否 可以使器件同步。  

    以下链接将为您提供详细讨论如何同步 UCC28950的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua609

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附上了模型的屏幕截图供您参考。 这基于您已发送的应用手册。 您能告诉我、是什么导致了脉宽调制、比如波形、以及50%固定占空比有什么作用

    时钟发生器电路、

    PWM 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路似乎设置正确。

    为了实现正确同步、您的同步频率需要比编程的频率更快。  

    我们建议将同步频率设置为比编程频率至少快20%。

    主时钟设置为 2*fswA =217kHz。 您的同步频率应为217kHz*1.2 = 260kHz。  

    我认为您的同步频率可能不够快、无法正确同步器件。  尝试将其同步到更快的频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我可以同步并获得固定占空比。 但我看到生成的脉冲是30%打开和70%关闭。 您是否具有50%导通脉冲和50%关断脉冲的任何输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您的原理图、我发现您尝试强制在 COMP 上施加电压。  您可能需要尝试一些操作来查看它是否有助于您同步 yoru 模型。

    1.将 COMP 绑定到 EAN,将电压放大器设置为电压跟随器。  在基准的 EAP 上放置一个分压器。

    2.填充 DELAB、DELCD、Delef 和 TMIN。  您使用 数据表的典型值。

    3.如果这种情况不起作用,很可能是软件模型有问题。  如果 是这种情况、我建议获取一些 UCC28950并在开环电路中对其进行测试、和/或订购和评估模块(EVM)以进行评估和修改。  通过以下链接、您可以查看 UCC28950评估模块用户指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02 此 EVM 可在线订购。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题。 根据您上面提到的建议、我计划为我的项目采购一些 UCC28950。

    我看到 DigiKey 和 Mouser 的 UCC28950交货周期非常高、大约为62周。 TI 是否有任何库存可直接提供 5-10夸脱的样片?

    2.我看到您建议的评估套件有两块板、一个功率级和另一个子板、它们带有 UCC28950控制器。 是否可以单独获得子板(突出显示) 、以便我可以获得子板的5个 qtys、

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查 了 www.ti.com 、有3个库存。  如果您可以在线订购 EVM、以下链接将带您进入该站点。

    https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware&login-check=true

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我有两个问题

    1. UCC28950芯片供货情况。您是否意味着 UCC28950 IC 有3种库存??

    2.对于 EVM,是否可以单独使用子板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.有3个 EVM、UCC27714 EVM-551库存。根据链接、我刚刚向您发送了。

    2.如果无法单独订购子板。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。