请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62130 TLV62130在以下条件下的行为是什么/在以下条件下显示的输出是什么:
a) PVIN 与 PGND 之间的输入电容器何时短路?
b) R2 (在 FB 引脚上)何时短路?
假设外部电源可以为系统提供12V/10A 电流。
谢谢、
加仑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设备无法通电
[引用 userid="530599" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1127025/tlv62130-tlv62130-behave-under the -fer-conditions"]b)当 R2 (FB 引脚上)短路时?失去输出电压调节。 输出电压可变为 VIN。 由于 VOS 引脚上的最大电压违反、VIN 大于7V 时可能会损坏器件。
希望这对您有所帮助、
模块