This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130在以下条件下的行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127025/tlv62130-tlv62130-behavior-under-the-following-conditions

器件型号:TLV62130

TLV62130在以下条件下的行为是什么/在以下条件下显示的输出是什么:

a) PVIN 与 PGND 之间的输入电容器何时短路?

b) R2 (在 FB 引脚上)何时短路?

假设外部电源可以为系统提供12V/10A 电流。

谢谢、

加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我的同事 Amod 明天就会给你回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~报价 userid="530599" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127025/tlv62130-tlv62130-behave-under the -fer-conditions"]a)当 PVIN 与 PGND 之间的输入电容器短路时?

    设备无法通电

    [引用 userid="530599" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1127025/tlv62130-tlv62130-behave-under the -fer-conditions"]b)当 R2 (FB 引脚上)短路时?

    失去输出电压调节。 输出电压可变为 VIN。 由于 VOS 引脚上的最大电压违反、VIN 大于7V 时可能会损坏器件。  

    希望这对您有所帮助、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amond、  

    我在 DS 中看到:

    如果 FB 引脚断开、器件会将 VOS 引脚内部的输出电压钳制在7.4V 左右

    它描述了我的案例? 当 R2 (从 FB 到 GND 的电阻器)短接时、VOS 获得7.4V?

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及  PVIN 与 PGND 之间的电容器 短路:

    如果器件不上电、是否 存在一些"流动"的静态电流?  

    我将在输出电压中看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 FB 开路。 对于 FB Short、描述是我之前给出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、由于 VIN 低于 UVLO 阈值(特别是0V)、器件将不会导通、也不会消耗静态电流。输出电压将为0V