请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25810-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS25810
你好。
在 TPS25810-Q1的产品说明中、我读了该内容
- 工作温度范围(°C): -40至105

如果我查看数据表、在"封装信息"部分中会看到相同的信息、但在数据表的其他相关部分 中会注明
工作结温范围:TJ–40°C 至180°C (绝对最大额定值)
TJ 运行结温范围:–40°C 至125°C (建议运行条件)
对于 TPS25810 (非-Q1)、建议的范围为 –40°C 至125 C 我希望汽车级 IC 具有相同或更好的规格。
TPS25810-Q1的正确值是什么?
谢谢你。
此致、
Flavio