This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:TPS25810-Q1

Guru**** 2517560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128070/tps25810-q1-tps25810-q1

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810

你好。

在 TPS25810-Q1的产品说明中、我读了该内容  

  • 工作温度范围(°C): -40至105

如果我查看数据表、在"封装信息"部分中会看到相同的信息、但在数据表的其他相关部分 中会注明

工作结温范围:TJ–40°C 至180°C (绝对最大额定值)

TJ 运行结温范围:–40°C 至125°C (建议运行条件)

对于 TPS25810 (非-Q1)、建议的范围为 –40°C 至125 C 我希望汽车级 IC 具有相同或更好的规格。

TPS25810-Q1的正确值是什么?

谢谢你。

此致、

Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    感谢您指出这一点、我将确认这一点、并在稍后向您提供反馈。

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    正确的值应为 –40°C 至125 C  这里应该有问题、我们稍后将更新此信息。

    BR、

    本尼