This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020的替代 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127862/tps63020-alternative-ics-for-tps63020

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63802

你(们)好

我希望能够为 电路板提供3.3V 或5V 电压、并将电压调节至3.8V~4V 以为2G/4G 模块供电。 当模块在2G/GSM/GPRS 模式下运行时、它可以在无线电传输的突发期间消耗高达2A 的峰值。

我在过去已经使用 TPS63020进行过类似情况的电压转换、而且转换效果很好。

我想获得 TI 工程师的帮助、我想知道是否有其他降压/升压 IC 可满足需求。 这也是因为 IC 短缺、我希望有更多选择。

此致、
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    是的、短缺是一件可怕的事情、我认为明年会更好。

    同时、我认为您可以将 TPS63802/5/6用作备份。

    此致

    TAO