Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 主题中讨论的其他器件: TPS63802
你(们)好
我希望能够为 电路板提供3.3V 或5V 电压、并将电压调节至3.8V~4V 以为2G/4G 模块供电。 当模块在2G/GSM/GPRS 模式下运行时、它可以在无线电传输的突发期间消耗高达2A 的峰值。
我在过去已经使用 TPS63020进行过类似情况的电压转换、而且转换效果很好。
我想获得 TI 工程师的帮助、我想知道是否有其他降压/升压 IC 可满足需求。 这也是因为 IC 短缺、我希望有更多选择。
此致、
耶弗森。