主题中讨论的其他器件: TPS7A16
您好的支持团队、
TPS7A1601ADGNR 和 TPS7A1601DGNR 在其预期用途方面有何不同?
此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dice-K、
TPS7A16A 是 TPS7A16A 的自旋产品、EN 电压要求和 UVLO 之间存在一些差异
TPS7A16A EN 引脚:

与 TPS7A16相比:

此外、请注意 TPS7A16A 的建议压摆率。 这一问题在以下几次之前已经得到了解决:
(+) TPS7A16A-Q1:TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1之间有何差异? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
如果压摆率低于建议的1.5V/us、则使用任一器件都不会出现任何问题。
最棒的
Edgar Acosta
您好、DIE-K
我对此有一些反馈。
主要问题是当具有第7.3.1节中所述的 PWM 时。 当在这些斜坡速率下发生多个脉冲时、器件可进入测试模式并下拉 Vout。

如果存在 Vin 且 EN 看到多个脉冲、则会发生这种情况、但是下降沿不应产生任何影响。 下降沿之后是非常常见的、因此在这里使用了语言。
关于 DS、是的、我同意、将此信息放在 TPS7A16上也很有帮助。 更新 DS 的时间线有时很长、但我将了解如何解决此问题以供将来参考。
最棒的
Edgar Acosta