This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:Flt 引脚 dosn#39;t 在 hic up 模式期间保持低电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122349/tps2660-flt-pin-dosn-t-stay-low-during-hic-up-mode

器件型号:TPS2660

大家好、

我使用的是 TPS2660 0、一切都正常。 TPS26600 MODE 引脚保持开路状态、因此可用作具有自动重试模式的断路器。 FLT#引脚通过4K7电阻上拉至输出。 此外、FLT#引脚在光耦合器的阳极上工作。 如果发生故障情况、TPS26600会关断 OUT 处的电压、并且 FLT#引脚为低电平。 但是:在 hic up 模式下、每当芯片尝试施加输出电压时、FAULT 引脚都会上升、然后在故障依然存在时、FAULT 引脚再次变为低电平。 阅读数据表第22页的图41、FLT#引脚在故障条件下始终处于低电平、正如我预期的那样。

出了什么问题? 如果您需要更多信息、请告诉我。

非常感谢。

此致 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的联系。

    断续模式是什么意思? 您能否分享测试波形以了解该问题

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我认为电路断路器具有自动重试功能。 我可以为您提供一些示波器。

    在这里、我们可以看到 OUT 引脚(1.5A)上存在过流情况。 您可以看到 OUT 引脚上的波形(黄色)、此时 TPS26600尝试将输出引脚置于 OUT 引脚上、尽管过流情况仍然存在。 绿线是 FLT 引脚上的波形。 第二幅图像显示了详细信息。 我想它会保持低电平、直到过流情况结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我可以为您提供原理图的剖面图。 认为这很有帮助。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的更新。 我看到电流限制设置为1.5A。 什么是过载电流?  

    如您所见、输出已达到24V。 因此、根据 tPGOODR 时序、FLT/变为高电平、即20ms (大约)

    您能否捕获包括输出电压、电流、FLT/和输入电压在内的缩小波形

    负载是多少? 您是否使用 FLT/输出控制负载?

      

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    让我先简要地解释一下我的应用。 在 TPS26600之后、带保险丝的24V 直流电直接在半桥发送级上工作。 假设24V 直流以1.2KHz 的频率进行调制。 现在、高侧 FET 将24V 切换到传输线路、然后低侧 FET 将24V 切换到传输线路。 在生成死区时间的帮助下、可以保证两个 FET 绝不会同时开关。 现在、我们有一种特殊的故障。 在传输过程中、传输线路+和线路-短接在一起。 1.2kHz 在故障期间仍在工作! 在 TPS26600的帮助下、发送半桥被关断。 但是、如果 FLT 再次变为高电平、半桥在短时间内工作、传输信号并再次关断。 这种影响对器件性能的影响更严重。 在可再触发单次触发的帮助下、我开发了一个解决方案、因此"再生" FLT 信号是稳定的、但在 TPS26600侧解决这一难题将更加顺利。

    此致
    Tom
    ------------------------------------------------------

    让我们看一下范围(无权变措施)。
    a)在所述故障条件下、通过1欧姆电阻器测得的电流

    b) DR3/2上的 Vout 与所描述的故障条件下的 Vin

    c)光耦合器之后的 FLT 与发生故障时的 Vout 之间的关系

    d)范围详细信息 c)

    e)无故障条件的发送线路

    f)传输线路短接+至-(FLT=HIGH => PEAK! 在线)

    g) 传输线路短接+至- 详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您分享信息。 我将在本周的星期五前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    遗憾的是、我们不清楚您的系统。 此外、波形信息不是很丰富。 如果您可以按如下方式共享数据、将会有所帮助:

    请分享系统图。 语言解释很难直观显示。

    2.您能否分享有关 FLT 引脚的完整原理图,如它将要去哪里,做什么?

    请使用四通道示波器并在示波器屏幕截图上标记信号。 这有助于在单个示波器屏幕中分析所有重要信号。 请按如下方式捕获 VIN、VOUT、IIN、FLT、以便我们可以看到多次重试、还可以在放大和缩小设置下进行捕获。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。 我在度假。

    遗憾的是、我们没有4通道示波器。 但是、我将尝试借助内置的数字分析器制作一些示波器。

    您能给我一个单独的邮件地址吗? 我不想让论坛看到整个原理图、我必须请大家放心、让原理图充满信心。 希望您能理解这一点。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们可以使用 e2e 专用消息。 我已向您发送友谊请求。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    实际上已接受您的友谊请求。 今天下午进行测量。

    此致

    Thomas