大家好、
我使用的是 TPS2660 0、一切都正常。 TPS26600 MODE 引脚保持开路状态、因此可用作具有自动重试模式的断路器。 FLT#引脚通过4K7电阻上拉至输出。 此外、FLT#引脚在光耦合器的阳极上工作。 如果发生故障情况、TPS26600会关断 OUT 处的电压、并且 FLT#引脚为低电平。 但是:在 hic up 模式下、每当芯片尝试施加输出电压时、FAULT 引脚都会上升、然后在故障依然存在时、FAULT 引脚再次变为低电平。 阅读数据表第22页的图41、FLT#引脚在故障条件下始终处于低电平、正如我预期的那样。
出了什么问题? 如果您需要更多信息、请告诉我。
非常感谢。
此致 Thomas