This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010XMFDEMO:[LMR64010]有关电感值和类型的查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128079/lmr64010xmfdemo-lmr64010-inquiry-about-inductance-value-and-type

器件型号:LMR64010XMFDEMO
主题中讨论的其他器件:LMR64010

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 LMR64010产品。

VIN=5V

Vout=24V

Iout=50mA

为了使用上述条件、L1的值(基于演示)被计算和应用为5.36uH。

问题1. 如果我施加更高的电感值、是否重要?

根据演示、L1应用为线绕类型、但我想将其应用为芯片类型(多层)。 (出于空间原因)

这是否可能导致问题?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    关于 Q1:您希望使用什么电感? 通常情况下、如果电感不是非常大、这是可以的。

    关于 Q2:使用多层电感器没有问题。

    此致

    Lei