Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
尊敬的团队:
我们在 USB-C 电流限制上应用了 TPS2561A、发现电源故障引脚在发生过流时未处于活动状态、请参阅下面的测试波形。

USB 测试负载:
CH1:USB 上的 OUT1
CH2:USB 上的/FAULT1引脚

当我们继续 增加 USB 负载直到输出电压振荡时、FAULT 引脚激活低电平。

你对此有什么建议吗?
非常感谢。
Jimmy
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
尊敬的团队:
我们在 USB-C 电流限制上应用了 TPS2561A、发现电源故障引脚在发生过流时未处于活动状态、请参阅下面的测试波形。

USB 测试负载:
CH1:USB 上的 OUT1
CH2:USB 上的/FAULT1引脚

当我们继续 增加 USB 负载直到输出电压振荡时、FAULT 引脚激活低电平。

你对此有什么建议吗?
非常感谢。
Jimmy
非常感谢、
Jimmy
大家好、Jimmy、
Bing 今天是 ooo、他明天回来时会回复你。
正确、VOUT 周期是由过热关断造成的。 对于 OC 条件下的故障、您需要确认 VIN 是否有噪声。 建议您执行以下测试、以确认此故障问题是否与 VIN 纹波相关。
1)测量 VIN 纹波和频率、如果高于200mV 或频率小于200k、则需要在 VIN 引脚上添加更多电容器以最大限度地减小 VIN 纹波、然后尝试是否正常工作。
2.如果 VIN 有噪声、您还可以将 TPS2561A 输入连接到稳定的电源、以查看故障问题是否与 VIN 纹波有关。
Bob
Bob 和 Bing、您好!
使用 UD18L 加载器时、通过 USB-C 适配器将其设置为过流(2.2A)、然后插入 TPS2561A、此时电压降至2.9V/2.0A。

然后尝试更改 DL24 加载器、然后设置过流(2.2A)、这样就可以触发故障至低电平。
CH1=Vout、CH2=故障
DL24 链接:
https://24h.pchome.com.tw/prod/DCACCD-A900BV1Q9

->CH1=Vin (使用 UD18L 加载程序+系统电源)

->可以 复制稳定的电源。
非常感谢、
Jimmy
必应、您好!
感谢您的大力支持!
我们已经完成了一些实验、请参阅上一篇文章。
你对此有什么意见吗?
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
我仍在等待内部反馈。
我使用连续负载测试功能、并将电流限制跳变点设置为2000mA (Rlimit = 28k Ω)。 我看不到行为。 电压略有下降(约0.2V)、但如果电阻器继续下降至2欧姆、则/FAULT 引脚置位。 我在 VBUS 上看不到如此大的压降、但/FAULT 未置位。
此外、从您的图中可以看出、负载似乎是运行时具有反电动势的直流电机负载。 您是否检查了负载的电流并确认它确实达到了电流限制的跳闸点? 输出电压是在靠近输出引脚的位置测量的?
谢谢
必应
必应、您好!
我收到了 EVM 板、谢谢。
我使用下面的 USB-C 负载并将 RLIM 更改为28K 以实现2A 电流限制、然后 在 EVM 板上对其进行编程、测试结果与我们的 USB-C 板相同。
(笑声)
当发生过流时、FAULT 引脚不会激活、请参阅下面的测试波形。
CH1:VOUT1
通道2:/FAULT1
(笑声)
如果我们更改下面的 USB-C 测试负载、则 FAULT 引脚与之前的测试结果一样正常工作。
(笑声)
请提供建议并注意。
非常感谢。
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
根据邮件中所述、如果负载电流略高于限制跳变点、则开关具有电流钳位功能。 如果我们以这种方式在连续负载下进行测试、我们可能会解决该问题。 IOUT 的波形也会影响行为。 如果 IOUT 经常出现毛刺脉冲、也可能会阻止内部/FAULT 置位块的操作。 (就像了解客户一样)。
此外、对于这些开关器件、如果我们满足类似的设计、我建议将来在 IN 引脚附近使用一个良好的输入旁路电容器。
谢谢。
必应