This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561A USB 限流 IC

Guru**** 1617045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121998/tps2561a-tps2561a-usb-current-limit-ic

器件型号:TPS2561A

尊敬的团队:

我们在 USB-C 电流限制上应用了 TPS2561A、发现电源故障引脚在发生过流时未处于活动状态、请参阅下面的测试波形。

USB 测试负载:

CH1:USB 上的 OUT1  

CH2:USB 上的/FAULT1引脚

 

当我们继续 增加 USB 负载直到输出电压振荡时、FAULT 引脚激活低电平。

你对此有什么建议吗?

非常感谢。

Jimmy

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    OUT 引脚上的负载是多少? 电子负载或负载电阻器? 电流限制的跳变点是什么?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    OUT 引脚上的电阻负载和2A 电流限制电平。

    非常感谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将尝试重现该行为。 从第一个波形开始、OUT 的运行方式不应与此类似。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的大力支持!

    您对此问题有什么建议吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在确定下一步之前、您能否解释为什么 CH1的波形与红色圆圈中的波形类似?

    测量结果应该像黄色圆圈中的 CH2一样、我不知道为什么波形如此。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的大力支持!

    我想它可能是 OTP。

    但是、当电流限制保护时、故障是否会触发

    目前、主要问题是在限流保护的第一级期间、FAULT 引脚似乎不会触发。

    我是否知道当我们的 EVM 处于 OCP 中时、FAULT 引脚是否会触发?

    您能帮您仔细检查原理图吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    原理图看起来不错。 我在 EVM 上看不到行为。

    您知道测试电阻器的值是多少吗?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我们使用可变电阻器来增加 USB 端口上的负载、并且电流限制电平为2A。

    模块应使用万用表进行测量、但理想情况下、5V/2A=2.5 Ω

    顺便说一下、客户 PCBA 上没有上拉电阻器。   我需要对其进行修改、谢谢。

    您能指导我们如何解决该问题吗?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否尝试使用更小的电阻器进行测试? 我怀疑负载电流非常接近电流限制点可能会导致故障块行为。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    您是说增加负载、使电阻器小于2.5欧姆、以重新测试它吗?

    我已经完成了

    测试结果将与此类似。

    但我假设它是热保护。

    你怎么看?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下周回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    感谢您的支持!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    Bing 今天是 ooo、他明天回来时会回复你。  
    正确、VOUT 周期是由过热关断造成的。 对于 OC 条件下的故障、您需要确认 VIN 是否有噪声。 建议您执行以下测试、以确认此故障问题是否与 VIN 纹波相关。

    1)测量 VIN 纹波和频率、如果高于200mV 或频率小于200k、则需要在 VIN 引脚上添加更多电容器以最大限度地减小 VIN 纹波、然后尝试是否正常工作。

    2.如果 VIN 有噪声、您还可以将 TPS2561A 输入连接到稳定的电源、以查看故障问题是否与 VIN 纹波有关。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 和 Bing、您好!

    对于 TI EVM 板、您的测试中的电流限制电阻为20k 或100.6k?

    我尝试将 USB-C 板 RLIM 从26.7k 更改为100k、但 FAULT 引脚仍然 无法正常工作。

    供参考~

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 和 Bing、您好!

    使用 UD18L 加载器时、通过 USB-C 适配器将其设置为过流(2.2A)、然后插入 TPS2561A、此时电压降至2.9V/2.0A。

    UD18L 链接: https://shopee.tw/UD18L-B-USB-%E5%8F%AF%E8%AA%BF-%E6%81%86%E6%B5%81-%E9%9B%BB%E5%AD%90-%E8%B2%A0%E8%BC%89%E5%99%A8-%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%84%80-%E6%94%BE%E9%9B%BB%E8%80%81%E5%8C%96-%E7%82%AC%E7%82%BA-65W-%E9%81%A9%E7%94%A8-USB-%E9%9B%BB%E5%A3%93%E9%9B%BB%E6%B5%81%E8%A1%A8-%E5%B0%8F%E9%BD%8A2-i.205794076.7667256487

    然后尝试更改 DL24 加载器、然后设置过流(2.2A)、这样就可以触发故障至低电平。

    CH1=Vout、CH2=故障

    DL24 链接:  

    https://24h.pchome.com.tw/prod/DCACCD-A900BV1Q9

    1. 测量 VIN 纹波和频率、如果高于200mV 或频率小于200k、则需要在 VIN 引脚上添加更多电容器以最大限度地减小 VIN 纹波、然后尝试是否正常工作。

    ->CH1=Vin (使用 UD18L 加载程序+系统电源)

    1. 如果 VIN 存在噪声、您还可以将 TPS2561A 输入连接到稳定的电源、以查看故障问题是否与 VIN 纹波有关。

    ->可以  复制稳定的电源。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、RLIM 为100k。 FAULT 引脚工作正常。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的大力支持!

    我们已经完成了一些实验、请参阅上一篇文章。  

    1. 测量 VIN 纹波和频率、如果高于200mV 或频率小于200k、则需要在 VIN 引脚上添加更多电容器以最大限度地减小 VIN 纹波、然后尝试是否正常工作。
    1. 如果 VIN 存在噪声、您还可以将 TPS2561A 输入连接到稳定的电源、以查看故障问题是否与 VIN 纹波有关。

    你对此有什么意见吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请尝试此设置吗? R Limit =100k Ω、负载电阻= 6 Ω、直接进行测试。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    请参阅下面的测试波形。 通道1:输出电压、通道2:故障  

    FAULT 引脚可以通过 直接添加测试负载来工作。  

    我们对 RLIM=26.4k 且负载电阻= 2欧姆的测试方法相同、对于测试、FAULT 引脚正常工作。

      您的 EVB 上的测试方法和程序是什么?

    此外、请使用 EVB 进行测试。

    非常感谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    测试方法是将 R LIMIT 设置为100k 欧姆、并使用直接连接到输出引脚的6欧姆电阻器。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您曾提到"我们使用可变电阻器来增加 USB 端口上的负载、并且电流限制电平为2A "。  

    那么、我假设您之前进行的所有测试都基于这种测试方法、对吧? ->缓慢增大负载并测试保护功能、而不是直接施加负载。

    我的理解是否正确?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    非常感谢!

    我的理解是否正确?

    是的、如果您对 我们的测试程序有其他疑问、 请告诉我。

    非常感谢。 您能否分享您对此问题的评论?

    非常感谢、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我需要内部检查行为是否为已知行为。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的大力支持!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我仍在等待内部反馈。

    我使用连续负载测试功能、并将电流限制跳变点设置为2000mA (Rlimit = 28k Ω)。 我看不到行为。 电压略有下降(约0.2V)、但如果电阻器继续下降至2欧姆、则/FAULT 引脚置位。 我在 VBUS 上看不到如此大的压降、但/FAULT 未置位。

    此外、从您的图中可以看出、负载似乎是运行时具有反电动势的直流电机负载。 您是否检查了负载的电流并确认它确实达到了电流限制的跳闸点? 输出电压是在靠近输出引脚的位置测量的?

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的大力支持!

    测得的输出电压接近限流 IC 输出电容器。

    请参阅附件以了解我们的 USB 测试负载、我们设置 CR 模式(2 Ω)以触发电流限制。  

    非常感谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的更新。 当我们选择采用相同重现方法的其他跳闸点时、客户是否发现了问题? 当选择其他电流限制跳变点(R LIMIT = 26.4k Ω、R LIMIT = 100k Ω)时、我们似乎没有看到负载电阻器的其他值存在问题?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

     我收到了 EVM 板、谢谢。

    我使用下面的 USB-C 负载并将 RLIM 更改为28K 以实现2A 电流限制、然后 在 EVM 板上对其进行编程、测试结果与我们的 USB-C 板相同。

    (笑声)

    当发生过流时、FAULT 引脚不会激活、请参阅下面的测试波形。   

    CH1:VOUT1

    通道2:/FAULT1

    (笑声)

    如果我们更改下面的 USB-C 测试负载、则 FAULT 引脚与之前的测试结果一样正常工作。

    (笑声)

    请提供建议并注意。

    非常感谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在您看来、您似乎没有成功地连接波形。

    BR、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    根据邮件中所述、如果负载电流略高于限制跳变点、则开关具有电流钳位功能。 如果我们以这种方式在连续负载下进行测试、我们可能会解决该问题。 IOUT 的波形也会影响行为。 如果 IOUT 经常出现毛刺脉冲、也可能会阻止内部/FAULT 置位块的操作。 (就像了解客户一样)。

    此外、对于这些开关器件、如果我们满足类似的设计、我建议将来在 IN 引脚附近使用一个良好的输入旁路电容器。

    谢谢。

    必应