This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23770:低负载时的输出不稳定

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23770, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128311/tps23770-output-instability-at-low-load

器件型号:TPS23770
主题中讨论的其他器件: TPS23750

大家好、我目前正在使用 TPS23770设计 POE 隔离型反激式转换器。 我在低负载下努力稳定转换器的输出。 但是、当负载电流足够大时、转换器将保持稳定。  该设计基于文档 HPA108 - TPS23750反激式转换器评估板、对组件值进行了一些细微的编辑。 我有几个问题和附带的信息、例如原理图和示波器图片、以帮助调试此电路的稳定性。  

该转换器是否有 pspice 模型? 仿真有助于调试稳定性。  

2.转换器以100kHz 的开关频率工作,输出电压为48V 至3.3V,最大负载为2A。 原理图附在下方。 我当前使用的是48V 旁路输入。 在低于0.5A 的轻负载下、我们看到转换器在边缘稳定性下运行、输出电压振荡在26KHz。 随着负载的增加、输出电压纹波会变小、输出端的频率为100kHz。 根据原理图和开关波形、您是否对控制环路有任何稳定低负载环路的建议?

原理图。

无负载时的启动波形和振荡波形。 浅蓝色表示栅极电压、黄色表示输出电压。

空载输出波形

启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的提问。  

    对于 SPICE 模型、您可以尝试在 www.ti.com/.../TPS23770中申请

    对于稳定问题、在低频时增益可能过高。 您可以为反馈环路尝试以下值。 请告诉我 V_OUT 在此之后如何变化。

    如果您能让我知道您根据 HPA108更改了哪些组件值、那将非常有帮助。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diane、大家好、感谢您的回应、我的调优使我朝着这个方向发展:

    C21是4.7nF 还是 UF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C21为4.7nF。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    我尝试了 C21的4.7nF 电容器、它即时非常不稳定、C21的值大于0.1uF 似乎是最佳的。 目前、C21为0.47uF、R15为@ 0欧姆、次级侧为您建议的值。 将 R15移到0欧姆可提高轻负载稳定性。 调整次级侧回路时、元件 C22、C23和 R17对回路没有任何影响。 请参阅下面改进的轻负载稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的反馈!

    初级侧0.47uF 与2k 电阻并联、增加了169Hz 的极点。 它可能会降低低频增益。 似乎峰峰值纹波现在小于100mV。

    此致、

    Diang