This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:电路原理图审阅/转换器在配置为5V 时不工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122806/tps65253-schematic-review-converter-not-working-when-configured-for-5v

器件型号:TPS65253

您好、电源管理专家、

我使用的是 TPS65253的两个实例、您能不能通过原理图审阅和评论来支持观察到的问题的原因?

  • 其中一个器件配置为5V、但我没有任何输出。 当我连接负载时、它仅显示几 mV、而在没有负载的情况下、它为0V。 我只使用其中一个通道、请告诉我是否应该以不同的方式处理未使用的通道
  • 在另一个器件上、我正在使用两个3.3V 输出、在本例中、当输入电压大于~7V 时、3.3VD (通道2)难以承受负载、请告知我是否应更改某项以从两个通道获得可能的最高电流输出。 我目前正在调试这个、以便更好地了解问题。

提前感谢您的评论、如果分析需要更多详细信息、请告知 MW。

此致、
-Ivan Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的联系。 我很快会回来的。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的回答。

    1.对于器件1、您能否帮助测量引脚 V3V 和 V7V 以及 SW 引脚的波形?

    2.对于器件2、您能告诉我 BUCK1和 BUCK2的实际输出电流吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    感谢您的跟进、我在下面提供了一些更新:

    • 测量设备1:
      • 引脚21 (V7V)= 0V
      • 引脚22 (V3V)= 0V
      • 引脚8 (VIN1)= 7V
      • 引脚12 (VIN2)=未连接、即使不使用第二个通道、也应该为其供电?
    • 关于器件2、我们已将问题缩小为开关波形中的一些辐射。
      • 如果我们添加与自举电容器串联的140欧姆电阻、性能会提高、但在 VIN 更高时(如10V)、问题仍然会出现。
      • 我们计划在电感器的开关侧添加2nF+10 Ω 缓冲器。 我稍后将更新结果。
      • 如果不建议使用上述任何一项、请进行评论

    此致、
    -Ivan Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    快速更新器件1:

    • 我将 VIN1短接至 VIN2、现在从通道1获得适当的5V 输出。 因此、这意味着我们必须将 VIN 连接到两个通道、即使未使用通道2。

    我们仍在调试器件2、并计划在器件1上实施相同的修复(缓冲器、串联电阻)、因为它们都位于同一系统中。 如果您认为不建议使用这些修复、或者有其他解决方法、请进行评论。

    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的回答。

    (1)是的、你是对的。 我们需要同时连接 VIN1和 VIN2作为 TPS65253的输入。 V7V 来自 VIN2。 因此、如果没有 VIN2、则不会有 Vcc、也不会有电路输出。

    (2)我仍在检查项目2。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    在我们一侧的器件2 (双路3.3V 输出)上进行进一步调试后、我有一些更新:

    • 我们添加了一个与自举电容器串联的140Ohm 电阻器
    • 我们在每个电感器的 SW 侧添加了1.5nF+29.4 Ω 缓冲器
    • 在这两种变化之后、即使在较高的输入电压下、我们也不再存在辐射问题
    • 但是、现在我们面临的是在输入电压大于12V 时长时间运行后似乎过热关断的情况
      • 当电路板由12V 电源供电时、我们尽可能多地断开连接(仅保留部分 LDO 和 USB 控制器)、它的电流消耗约为500mA、对于空闲运行、这似乎很高。 此外、降压转换器周围的 PCB 会显著发热。
      • 您在原理图上看到了什么可以建议降压转换器增加负载、从而使其消耗如此大的电流的内容吗?

    提前感谢您的评论。 如果需要澄清,请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的宝贵意见。 我们将根据您的输入进行更多分析。 非常感谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    只需快速通知社区:

    对该问题进行彻底分析后、我们可以确认问题是自举电容器上的连接不正确、这些电容器连接到电感器的输出、而不是 LX 引脚侧。 在3.3V 和5V 降压转换器上修复此误差可消除所有问题、因此无需缓冲器或其他电路。

    此致、
    -Ivan Salazar