您好、电源管理专家、
我使用的是 TPS65253的两个实例、您能不能通过原理图审阅和评论来支持观察到的问题的原因?
- 其中一个器件配置为5V、但我没有任何输出。 当我连接负载时、它仅显示几 mV、而在没有负载的情况下、它为0V。 我只使用其中一个通道、请告诉我是否应该以不同的方式处理未使用的通道
- 在另一个器件上、我正在使用两个3.3V 输出、在本例中、当输入电压大于~7V 时、3.3VD (通道2)难以承受负载、请告知我是否应更改某项以从两个通道获得可能的最高电流输出。 我目前正在调试这个、以便更好地了解问题。
提前感谢您的评论、如果分析需要更多详细信息、请告知 MW。
此致、
-Ivan Salazar