大家好、我正在创建一个使用 tps25750和 bq 25731的 PCB。
我需要 TPS 通过 USB-C 为另一个器件提供输出功率
设置器件是否需要外部 EEPROM、或者芯片是否从默认设置中正常工作?
如果需要 EEPROM、它是否只需要它进行初始闪存? 还是 EEPROM 应该在电路板上?
此外、我还有关于为 i2c 线路布线的问题。
原理图显示了通过电阻器连接到 LDO_3V3的 I2C 线路。 这是否必须是 LDO_3V3线路、它是否仅需要3伏线路进行连接? 我目前只通过电容器将 LDO_3V3引脚接地。