This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:这些器件是否附带固件设置或是否需要 EEPROM 系统?

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127629/tps25750-do-the-parts-come-with-firmware-setup-or-is-a-eeprom-system-required

器件型号:TPS25750

大家好、我正在创建一个使用 tps25750和 bq 25731的 PCB。

我需要 TPS 通过 USB-C 为另一个器件提供输出功率  

设置器件是否需要外部 EEPROM、或者芯片是否从默认设置中正常工作?

如果需要 EEPROM、它是否只需要它进行初始闪存? 还是 EEPROM 应该在电路板上?

此外、我还有关于为 i2c 线路布线的问题。
原理图显示了通过电阻器连接到 LDO_3V3的 I2C 线路。 这是否必须是 LDO_3V3线路、它是否仅需要3伏线路进行连接? 我目前只通过电容器将 LDO_3V3引脚接地。  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    感谢您与 E2E 联系!

    该器件需要外部 EEPROM 来设置器件。 它只需要编程一次。  

    从 VIN_3V3供电时、电流从 VIN_3V3流向 LDO_3V3、为内核3.3V 电路和 I/O 供电。 不建议使用外部3.3V 电源轨。 TI 建议在器件上使用3.3V LDO 电源轨、并根据 I2C 线路的示例原理图设置器件。

    您可以在数据表的9.3.2电源管理部分中查看有关此功能的更多信息

    有关原理图、请查看以下原理图审阅模板。 这将用作对数据表中所提建议的补充。

    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_SCH_5F00_CHECKLIST.xlsx

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、非常感谢您的帮助!  
    非常有用的信息。 很遗憾、我还有另一个问题、因为我真的想确保我的酒吧在订购前正常工作。  


    我对 tps25750的 adcin 引脚非常困惑。

    因此、对于我的定制 PCB 、如果我使用外部 EEPROM 对电路板进行一次编程
    EPROM 不会位于电路板上、因此每次启动时不会出现该器件。  
    应该将 Adcin 引脚与1v5引脚连接、并将一个电容器接地以启用灌电流模式吗?
    我只想让器件作为源、但如果 adcin 引脚接地、似乎 TPS 芯片在启动时始终会寻找 EPROM?
    安全模式说明使用刷写 EPROM、但我只想刷写 EPROM 一次、然后通过某些接头将其连接到电路板一次。  

    因此、请告诉我如何使用 adcin 引脚、它们是应接地还是应链接到1v5。

    更多信息是、我们希望提供~20W 的功率、正如 EPROM 在外部所述、我不需要器件灌入、因为它将在使用的时间中100%插入电源。  
    我目前已将引脚连接到1v5、因为我遵循 USB-PD-CHG-EVM 示例、但在订购 PUB 制造商之前、需要确保引脚正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    我很高兴能提供帮助!  

    我看到您在新话题上问过这个问题。 我将继续、关闭这个、并开始在新线程上查看它。

    谢谢、

    Kevin