尊敬的 TI 论坛:
我已经使用 BQ25504 能量收集器 IC 制作了定制 PCB。 我使用此 IC 为小型锂聚合物电池充电。 除此之外、我还有 XB5353A 单节锂电池保护 IC。 目前、我在使用 USB 为 PCB 供电时测试了 PCB、所有电路似乎都正常工作(为 ESP32、一些 LED 和电子纸供电)。 这是通过简单的 FET 完成的:
现在、我尝试通过充电电压高达4.01V 的单节锂离子电池和2V 太阳能电池板为电路供电。 BQ25504数据表提供了有关截止电压、欠压等所有必要值的计算表、我使用了以下值:
基本而言
-
VBAT 过压:4.2V
-
VBAT 正常(输出信号):3.58V
-
VBAT 欠压:3.27
-
对于太阳能电池板、MPPT 电压为2.23V、开路电压为2.76V
我使用了最接近的1%电阻器值。 这为我提供了以下具有所有必要电阻器值的 BQ25504原理图:
这里是 XB5353A 锂聚合物保护原理图部分:


这就是我必须使用 Vbat 为其供电的所有电路。 现在、当我断开 USB 时。 连接4.01V 锂聚合物电池和2V 太阳能电池、不会发生任何情况。 我在 VSTOR/V_SOLAR_OUTPUT 上测量 的电压大约为0.8V 至1.2V、该电压上升和下降、而我预计电压大约为4.2V。
现在我已经运行了很多测试、在一些非常罕见的情况下、当我不断插入/拔出电池和太阳能电池板时、VSTOR (V_SOLAR_OUTPUT)上的电压突然从~1.5V 左右跳至4.05V、电池能够为电路供电! 我仍然不确定该4.05V 是直接电池电压、还是看起来更低的4.2V 电压。 然后、我可以拔下并插入太阳能电池板、同时电池仍保持为电路供电。 我现在不知道。
什么可能导致此问题? 我是否误解了数据表、或者可能是我的原理图中的错误?
感谢您的任何帮助!