This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:为什么我的能量收集装置不工作? 我出了什么问题?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118373/bq25504-why-does-my-energy-harvester-not-work-what-am-i-doing-wrong

器件型号:BQ25504

尊敬的 TI 论坛:

我已经使用 BQ25504 能量收集器 IC 制作了定制 PCB。 我使用此 IC 为小型锂聚合物电池充电。 除此之外、我还有 XB5353A  单节锂电池保护 IC。 目前、我在使用 USB 为 PCB 供电时测试了 PCB、所有电路似乎都正常工作(为 ESP32、一些 LED 和电子纸供电)。 这是通过简单的 FET 完成的:

现在、我尝试通过充电电压高达4.01V 的单节锂离子电池和2V 太阳能电池板为电路供电。 BQ25504数据表提供了有关截止电压、欠压等所有必要值的计算表、我使用了以下值:

基本而言

  • VBAT 过压:4.2V

  • VBAT 正常(输出信号):3.58V

  • VBAT 欠压:3.27

  • 对于太阳能电池板、MPPT 电压为2.23V、开路电压为2.76V

我使用了最接近的1%电阻器值。 这为我提供了以下具有所有必要电阻器值的 BQ25504原理图:

这里是 XB5353A 锂聚合物保护原理图部分:

和太阳能电池板输入:

这就是我必须使用 Vbat 为其供电的所有电路。 现在、当我断开 USB 时。 连接4.01V 锂聚合物电池和2V 太阳能电池、不会发生任何情况。 我在 VSTOR/V_SOLAR_OUTPUT 上测量 的电压大约为0.8V 至1.2V、该电压上升和下降、而我预计电压大约为4.2V。

现在我已经运行了很多测试、在一些非常罕见的情况下、当我不断插入/拔出电池和太阳能电池板时、VSTOR (V_SOLAR_OUTPUT)上的电压突然从~1.5V 左右跳至4.05V、电池能够为电路供电! 我仍然不确定该4.05V 是直接电池电压、还是看起来更低的4.2V 电压。 然后、我可以拔下并插入太阳能电池板、同时电池仍保持为电路供电。 我现在不知道。  

什么可能导致此问题? 我是否误解了数据表、或者可能是我的原理图中的错误?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您计划在没有电池的情况下运行、否则原理图看起来正常。  如果没有电池、强烈建议在 BAT 上使用一个大电容器(>=47uF)。   

    此充电器不支持电池热插拔。  当没有输入电源并且 VSTOR 和 VBAT 电容器< 100mV 时、必须连接电池。   

    根据您看到的情况,您的光源似乎在有足够的功率使 IC 退出冷启动(VSTOR>1.9V)的边缘。  是否有负载 VSTOR?  您能否提供与下方类似的示波器照片、我可以提供更多见解吗?

    此外、对于调节点问题、请查看数据表第11节、了解有关0.1-0.01uF 电容放置和焊剂寄生电阻的 PCB 布局。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复! 我的电池本身应该足以为我的电路供电(用于测试目的)。 我确实有一个连接到芯片的负载、该负载始终处于开启状态。 负载是 ESP32 WiFi 微控制器、可立即开启。 这是否会要求过多?

    尝试一下、我连接了一个电池、什么也没发生。 我使用 USB 为电路供电(我有一个 FET、在连接 USB 时会超过电池的电压)、然后移除 USB、电池就能够为电路本身供电、太棒了! 对于冷启动、负载似乎确实很重? 电池本身能够轻松为负载供电、至少对于测试、我使用的是3.7V 1100mAh、这已经足够了。 我尝试连接太阳能电池板而不连接太阳能电池板、结果相同(如预期的那样)。

    现在、我在数据表中看到、建议在负载和 VSTOR 之间添加一个 P-FET、并将 VBAT_OK 作为信号连接到栅极。 我想知道该解决方案是否可以解决我的问题、或者仍会提出太多问题来克服冷启动问题。 由于我不了解电池本身如何没有足够的功率来克服冷启动问题(假设这是问题)、因此它应该能够在电力输送方面单独克服冷启动问题。 我还想知道  、如果电池在 VBAT_UV 和 VBAT_OV 之间为负载供电、VBAT_OK 是否会保持开启状态。 如果它仅在 VBAT_OK 和 VBAT_OV 之间工作、则该解决方案对我不起作用。  

    不过、我要担心的另一件事是、我在 VSTOR 上测量的电压大约为~4.0V、它似乎只是与确切的电池电压匹配、而我在那里预计为4.2V。 这里有什么问题吗?

    我目前没有合适的工具(示波器和可调电源)来正确测试这一点。 我希望在接下来的~2周内尝试使用合适的工具、但我已经想与您分享这一发现。  

    至于布局、我完全遵循了该数据表布局。

    感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    冷启动无法驱动电阻负载。  如果您连接的电池已充电>VBAT_UV 设置、则只要 VIN_DC、VSTOR 和 BAT 在电池连接时接近 GND、VSTOR 和 BAT 之间的 PFET 就应该打开。  然后充电器将退出冷启动。

    如果您的应用在未连接电池时需要运行、则使用外部 PFET 隔离负载是最佳选择。

    关于调节误差、它可能是由残余焊剂形成的1兆欧姆范围内的寄生电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jeff。 我将进行这些更改、如果它能正常工作或不能正常工作、我将稍后再报告!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff 再次。 我用适当的设备做了更多的测试、似乎出了问题。

    设置如下:I power VBAT with a variable power supply (I power VBAT with a variable power supply (I power VBAT with a variable power supply but also tested with a LiPo 3.7V @ 1100mAh)、VIN_DC 也由 variable power supply 供电。 该电路能够打开并运行在 VBAT 电源上、或者在我能够首先使用 USB 为电路供电以退出冷启动后、以4.0V 充电的实际锂聚合物电池。

    现在有趣 的是、VSTOR 似乎在连接或未连接太阳能电池的情况下输出确切的电压为 VBAT。 我一直在使用3.3V (我的 UV)和4.2V (我的 OV)以及 VSTOR = VBAT 之间的可变电源。 低于 UV 时、器件会按应有的方式关闭、但高于 OV 时、器件会从4.25V 焊回~3.9V、但保持开启状态。

    当我仿真一个能够持续输出2V @ 25mA 的太阳能电池时(这不适用于实际的太阳能电池)、VSTOR 上的输出变为4.1V。 然后、当我断开仿真太阳能电池时、VSTOR 再次= VBAT。 因此、在这里、芯片看起来确实进行了一些提升。  

    我使用示波器 VSTOR (始终为黄色)、LBST (绿色1和2)和 VIN_DC (绿色3)进行了测量。 图形与其数据表中的图形不匹配、但我不确定这里会出现什么错误。 VBAT 在这里是4.0V、VSTOR 也是如此。  

      (LBST 绿色)

     (LBST 绿色、与上述相同、但已放大)

     (VIN_DC 绿色、一个实际的太阳能电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 V (VBAT)>VBAT_UV 时、VSTOR 应通过内部 PFET 连接到 VBAT。  PFET 具有高 Rdson (接近1 Ω)、因此如果 VSTOR 上的负载从 VBAT 拉取电流、将会出现压降。  当 PFET 闭合时(即 V (VBAT)<VBAT_UV, its body diode allows current flow from VSTOR to VBAT but the VBAT voltage will be Vdiode=0.6V below VSTOR.   

    您的 LBST 看起来不正确。  它应该更多的是方波。  此外、如果输入源为高阻抗、则在升压转换器切换时 VIN_DC 应降至 MPP。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回答。 您是否有任何建议、我应该在电路中更改哪些内容、或者我应该测量/尝试哪些内容? 我现在不是很了解。  

    关于压降、我假设这将是相对较小的压降? 我希望 VSTOR 至少接近设置的4.2V,当 VBAT 也是3.5V 时不是3.5V ,否则该芯 片不适合用于为锂聚合物电池充电的应用,因此在我的情况下可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    由于 VSTOR 通过 PFET 开关(不提供任何稳压)连接到 VBAT、因此如果 VBAT 上的大电容器或电池电压为3.5V、则 VSTOR 将电压为3.5V。  当升压转换器将电流转储到 VSTOR 时、通过 PFET 连接到 VBAT、VBAT 和 VSTOR 将上升到稳压电压。  如果 VSTOR 上有负载拉高电流、则该负载优先、电池将不会充电并可能放电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢。 我终于能够在连接到反相 VBAT_OK 信号的负载之间添加一个 PFET 开关。 遗憾的是、即使在手动断开负载的情况下、VSTOR 电压仍与电池(3.7V @ 1100mAh)保持完全相同的电压、而不是所需的4.2V 电压。 那么、这里已经有问题了、我不能弄清楚什么。  

    对于该 VSTOR = VBAT 电压、我是否连接太阳能电池板(2.0V @ 12mA)似乎无关紧要。

    接下来、当负载导通时、一切看起来都很好(除了 VSTOR=VBAT 电压)、当 WiFi 打开时、VBAT_OK 变为低电平、似乎会拉太多电流、BQ25504是否存在任何粗略的估计最大电流? 我的负载在3.3V 时约为200-250mA。 我在数据表中找不到关于它的任何信息。 我的电池至少足以为负载供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    充电器为非连续模式 PFM 升压转换器。  因此、与所有升压转换器一样、尤其是 DCM 中的升压转换器、没有简单的公式可以计算精确的输出功率、因此我们可以使用效率估算和功率平衡。  50%占空比时可能的最大平均输入电流为 IPK=230mA、典型值除以2、即115mA。  使用效率功率平衡 eff=Po/引脚、您可以从数据表曲线中获取效率估算值。  采用2V 太阳能电池板且电流为115mA、引脚= 230mW。  输出负载超过650mW。  因此、充电器无法持续提供该电源。  但是、如果您只定期打开负载并在这两者之间为电池充电、BQ25504可能适合您。  以下链接提供了一个计算器、可帮助确定给定周期性负载所需的电池尺寸。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc462

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的使用、我将查看它! 我不希望太阳能输入提供足够的电流、但我的电池本身足够强大。 我看到太阳能电池板的输入功率最大、约为115mA、但我实际上是指 VSTOR 输出电流、也能够使用电池电源。 我的系统在待机模式下持续一整天、但15秒除外。 在这15秒内、我希望电池为系统提供大部分(几乎所有)的电源、然后使用太阳能电池板对电池进行一天中的缓慢充电。  

    您是否还有关于 VSTOR = VBAT 电压的任何线索、我希望 VSTOR 始终为4.2V (也是充电电压)、这是在负载断开的情况下进行的、因此不是负载会拉太多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    如果负载断开、则 VSTOR 和 VBAT 最终应处于 VBAT_OV 电阻器值设置。  如果没有、则将0.01-0.1uF VSTOR 旁路电容器放置在足够靠近 IC VSTOR 和 GND 引脚的位置、并且开关噪声正在改变调节值。  或者、焊料通量在您的电阻器上形成了寄生电阻器、并更改了它们的有效值、如数据表的布局部分所述。  如果您移除 VBAT_OK 电阻器、请清洁电路板、然后将其替换在其边缘以减少寄生电阻器的表面、VSTOR 是否达到4.2V?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、再次感谢。

    旁路电容器直接放置在 IC 旁边、我为您提供了 PCB 布局、以便您进行检查。 也许您发现了一些非常错误的事情、或者可能是我可以改进的事情(但不会导致问题)。 欢迎提供任何反馈  

    3D 视图

    PCB 布局(电气原理图位于此主题的第一个帖子中)

    由于组件尺寸较小、如果没有(很大)损坏 PCB 的机会、我无法轻松测试您的最后一个建议、因为我这里没有合适的 SMD 工具、因此电路板在工厂中组装。  

    我已经清洁了电路板并移除了所有电阻器周围的焊剂、它不会改变行为。 在负载断开的情况下、我仍然直接在 VSTOR 上测量电池电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    您的布局看起来正常。  我怀疑它是电阻器下方的焊剂。  我们的 EVM 也存在同样的问题、因此必须转移到另一家供应商、该供应商会更彻底地清洁电路板。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    再次感谢您的回复! 当我通过思考整个过程时、我怀疑我是否完全理解正在发生的事情、因此我认为我可能会分享。

    为锂聚合物电池充电时、您无法测量实际施加的~4.2V 电压、而是测量应该缓慢增加的实际电池电压。 为了测试这一点、我在 VIN_DC 上施加了2.5V 输入源并在未连接电池的情况下测量了 VBAT、它的输出为4.08V!

    连接真实的锂聚合物后、就无法实际测量该4.08V 电压、是否存在? 由于此电压将用于为电池充电、因此会"崩溃"至电池电压、因此您应该看到电池电压缓慢增加。

    另一方面、我怀疑、即使这样、我的电路板也能正常工作。 由于如果我从2.0V 连接一个微型太阳能电池板(这次不是电源)、并且在没有连接电池的情况下持续点亮一个灯、VBAT 将不会超过1.0V (与之前的4.08V 相矛盾)。 请注意、所有这些测试都是在负载断开连接的情况下进行的。

    我希望我所说的话对您有所帮助、尽管过压关断似乎不起作用、但这可能会回到电阻器问题下的磁通。 我现在用了酒精和小刷来清洁电路板、我已经做了几轮、用一个宏观透镜制作了图像、以查看它是否干净、现在看起来是否干净。 还有其他我可以尝试清洁的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    为了证明我对焊剂的理论、您可以查看示波器上的两个方面:

    1. 如果 VSTOR 停止上升时 LBOOST 引脚停止脉冲  

    2. 如果 VRDIV 正确测量了 VSTOR 电压(以下第一个脉冲)、但第二个脉冲不是 VBAT_OV 设置的2/3。

    关于连接电池而不是测量4.2V、我假设您是说您将电池连接到 VBAT、但 VSTOR 小于4.2V?  如果是、首先、当 VIN_DC、VSTOR 和 VBAT <100mV 时、您只能连接电池、即您不能热插拔电池。  如果这样做、则 VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 不会闭合。  如果 PFET 闭合,且其最大可能为1欧姆的 Rdson,则 VSTOR 处的电压将为 VSTOR=VBAT-ILOAD*Rdson。  如果负载为200mA,则 VSTOR 为4.2V-0.2A*1ohm = 4.0V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回复。  

    我目前无法使用示波器运行测试、希望稍后再运行。 但是、我一直在使用120mAh 3.7V 电池进行其他测试。 在连接了2V@35mA 的太阳能电池的情况下 、它能够为电池充电! 它仅在阳光充足或直接向电池发出明亮光时才会执行此操作。 当我断开电池并仅测量 VSTOR 时、它在全日照或明亮光线下变为~4.1V (~VBAT_OV)、即使当电池电压大于0.3V (冷启动后)时也应如此、对吧? 在多云的天气下、太阳能电池的电压约为1.0V-1.8V、这对于收割机来说足够了。

    我用酒精对 PCB 进行了另一次良好的清洁、我已附加了一些组件的图像(6幅图像)、因此您可以自行检查这是否确实导致了问题、或者它是否看起来良好/可接受。

    很高兴它看起来确实收费,一个正确的方向:)。  

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theaga-男士、

    很高兴听到这个消息。  转换器在 VSTOR>1.9V 之前不会退出冷启动。  冷启动电路需要至少600mV 而非300mV 才能获得 VSTOR>1.9V。  升压转换器由 VSTOR>1.9V 供电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我误解了这个部分。

    即使太阳能电池1V > 600mV、它也只能为 VSTOR 充电至1.2V。 一旦处于全日照条件下、VSTOR 确实达到1.9V 以上并跳至~4.1V、但是、当太阳能电池返回~1.2V (在全日照条件下)时、VSTOR 也会立即崩溃、它应将 VSTOR 保持在 VBAT_OV、然后右转(无负载、未连接电池、退出冷启动)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VSTOR >1.9V 时、充电器本身在室温下从 VSTOR 消耗~300nA (温度较高时消耗更多)。  因此、如果 VSTOR 上没有电池且只有一个小电容、电容会快速放电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我如何验证我的电池是否仍在充电? 将电池连接到 VSTOR 后、我只能测量电池的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须监控电压、并看到电压没有下降。  如果您询问如何知道充电器是否正在收集、则可以监控 LBOOST 电压以获得平方开关脉冲。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会这样做! 很快、我应该能够再次使用示波器。

    1、为了确保安全、几分钟前我 PCB 上的图片是否发出了任何警报? 还是看起来不错/不错?

    VSTOR 无法充电至1.9V 的原因可能是 VIN_DC >600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、电路板看起来不错。

    关于2、如果电池连接在 VBAT (或 VSTOR)上、则冷启动电路必须为 VSTOR 电容器充电、然后、如果 VSTOR 未短接至 VBAT、则通过内部 PFET 的体二极管为 VBAT 处的电池充电。  冷启动电路效率很低、如果 VSTOR 上有任何电阻负载、它将获取所有输入功率。   在 VBAT 达到 VBAT_UV 设置之前、内部 PFET 不会闭合、因此在 VBAT>VBAT_UV 之前、充电器无法从电池中获得帮助。   

    此致、
    Jeff