请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2031 在"DV2031S2铅酸充电器开发系统"(修订版 B 板)数据表中显示的原理图中、有一个电阻器 R18 (1K 欧姆)。
根据 BQ2031数据表(1999年6月 E)图6"配置电池分压器"的定义、该电阻器似乎与 RB2串联。
根据 BQ2031数据表(1999年6月 E)中的图8 "配置温度感测"的定义、该同一电阻器似乎也与 RT2串联。
它的存在会影响电池分压器和温度计算。
问题:为什么这里有这个电阻器?
谢谢你。