This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2031:DV2031S2演示板原理图问题

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129061/bq2031-dv2031s2-demo-board-schematic-question

器件型号:BQ2031

在"DV2031S2铅酸充电器开发系统"(修订版 B 板)数据表中显示的原理图中、有一个电阻器 R18 (1K 欧姆)。

根据 BQ2031数据表(1999年6月 E)图6"配置电池分压器"的定义、该电阻器似乎与 RB2串联。

根据  BQ2031数据表(1999年6月 E)中的图8 "配置温度感测"的定义、该同一电阻器似乎也与 RT2串联。

 

它的存在会影响电池分压器和温度计算。

问题:为什么这里有这个电阻器?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    R18和 C13将构成电流感应引脚的滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的快速回复。

    因此、如果我理解正确、RB1、RB2和 RB3只需与电池上的电压有关(上图中以黄色显示)。 引脚7 (SNS)对其计算没有影响。

    引脚7 (SNS)测量感测电阻器(Rsns)上的电压。 SNS 引脚的输入阻抗最小为50m Ω、因此1K 电阻器不起作用。 因此、1K 和.1uF 只是平滑 SNS 引脚上的电压。

    我知道这是一个旧的数据表、但我找不到任何关于为什么有人认为需要滤波器的参考。

    BTW -感谢 TI 提供的最新数据表!!