This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62000-HT:185C 时的压降

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62000, TPS62000-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-ht-voltage-drop-at-185c

器件型号:TPS62000-HT
主题中讨论的其他器件:TPS62000

您好!

我使用 twoTPS62000为具有1.8V 和3.3V 电压的 SM470R1B1供电。

187C 时、3.3V 开始在2.9V 和3.0V 之间波动-这很关键、因为它会复位微控制器。

冷却时、它会在175C 时恢复。

用于1.8V 输出的 TPS62000在190C 下工作良好、只是电压轻微增加到1.89V。

这两个电路几乎相同、不同之处在于反馈电阻器和电感器在1.8V 时为10uH、在3.3V 时为22uH。 我在3.3V 上尝试了10uH、结果相同。

现在、我的最佳猜测是由3.3V 电源供电的一部分(闪存、EEPROM 存储器)会增加功耗并使电压下降。  

很难测量电路-它位于烤箱中、温度为190C。 为了测量直流/直流转换器输出、我使用焊接在 PCB 上的外部导线。

什么会导致此问题?

谢谢、

Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    让我重复一下您所介绍的内容、两个器件具有相同的 BOM 和布局(反馈电阻器和电感器除外)。 唯一的区别是连接到它的负载。 是这样吗?

    [~ userid="73669" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185c]\n 现在、我的猜测是由3.3V 供电的部件(闪存、EEPROM 存储器)会增加其功耗并产生压降。  [/报价]

    出现这种情况有3种可能的原因:一种是布局不良或布局不良、这也不能实现热稳定性、或者负载电路在高温下出现问题。

    最有可能的情况是负载电路在极高温度下的功耗增加、从而导致 TPS62000出现过载情况。 过载可轻松触发、尤其是在高温下。 器件可在高温下提供的负载将会降低、这会导致 Vout 下降。

    我建议在这种高温下测量负载电流(最好)或监控输入电流。 如果可能  、请在不同部件(例如 IC、电感器、负载等)上安装温度传感器、以了解在190C 下消耗更大功率的部件。  我们需要确认负载电流是否在 190C 时超出最大限制。

    是否可以共享完整的原理图和布局?

    您能否分享所用电感器的器件型号?

    TPS62000-HT 是一款非常旧的器件。 您是否有正在进行的新设计?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    感谢您的回答。

    3.3V 的电感器是 IHLP25CZER220M8A。 我使用10uH 对其进行了测试、但具有相同的行为。

    1.8V 电路使用 IHLP25CZER100M8A、工作温度为190C。

    我在断开负载的情况下运行测试、并在 TPS62000上运行热电偶。

    此设计要求是额定温度为175C 的电路板:可承受190 (不需要工作)的温度、并可在180°C 的温度下恢复。

    我的电路板非常接近设计要求、恢复温度为175C。

    这是一种新设计、TPS62000是我在市场上能找到的最佳产品。 您能推荐其他产品吗?

    此致、

    Marius

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    [引用 userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-at-185c/4169005#4169005">TPS62000是我在市场上能找到的最佳设计。 您能否推荐其他产品?

    我们的较新器件不符合 180°C 的温度要求

    最有可能的情况是负载电路在极高温度下的功耗增加、这会导致 我们的 TPS62000在3.3V 电源轨上出现过载情况。 请遵循上述建议并告知我们。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我在断开 TPS62000直流/直流转换器(无电感器)并使用3.3V 外部电源的情况下运行了测试。 负载为:SM470RR1B1MPU 微控制器额定210C、两个闪存、一个 EEPROM。 空闲模式(无读/写)下的存储器功耗应小于1mA。

    室温高达185C 时的电流为~20mA。

    185C 时、电流以~35mA 的电流跳跃。 这是由 TPS62000直流/直流转换器供电的电路变得不稳定的温度。

    微控制器在195C 上工作、电流为~47mA -无复位。 我在此温度下停止了。

    我的结论是、我遇到的问题是微控制器功耗增加和 TPS62000输出的结合。 从数据表中可以看出、TPS62000直流/直流转换器可提供高达300mA 的电流、但在185C 时、负载仅为47mA、它具有可触发电路中的电压监控器复位微控制器的压降。

    我计划在 TPS62000直流/直流转换器供电的电路设置为3.5V 时运行另一项测试。 如果电压保持在3.2V 以上、我希望电压下降不会影响微控制器。

    此致、
    Marius Raducanu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    感谢您分享更新。

    [~ userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/112998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185c/4171298#4171298"]185C 时、电流跳至35mA。 这是由 TPS62000直流/直流转换器供电的电路变得不稳定的温度。[/quot]

    -您能否在  TA-185C 时检查 TPS62000的结温?

    [引用 userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/112998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185c/4171298#4171298"]我的结论是、我遇到的问题是 TPS62000的微控制器功耗增加与输出功率的组合。 从数据表中可以看出、TPS62000直流/直流转换器可提供高达300mA 的电流、但在185C 时、负载仅为47mA、它具有一个压降、可在复位微控制器的电路中触发电压监控器。

    您也可以共享布局吗?

    您是否还尝试使用陶瓷电容器代替电解质?

    -转换器应该能够在 185C 时提供300mA 的电流。  

    [~引脚 userid="73669" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-at-185c/4169005#4169005"] 3.3V 的电感器是 IHLP25CZER220M8A]

    -我还看到这些电感器的额定温度仅高达180C。 您是否曾尝试更改过可支持更高温度的电感器? 可能是这些电感器在高温下会产生更大的功率损耗、从而导致 Vout 下降。

    [引用 userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/112998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185c/4171298#4171298"]我计划使用 TPS63.2000直流/直流转换器供电的电路运行另一项测试。 如果电压保持高于3.2V、我希望电压下降不会影响微控制器。

     注意到。 请稍后发布结果。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    问:您能否在  TA-185C 时检查 TPS62000的结温?

    A:我使用 RTD 测量 TPS62000温度、在烤箱温度范围内仅为1C。 这是不正确的、我预计在烤箱温度范围内至少为5-10C、但我可以说 TPS62000温度不比烤箱温度高很多。

    问:您是否还尝试使用陶瓷电容器代替电解质?

    答:我使用的是钽电容器、总共20uF。 在我现在运行的测试中、我将它们加倍、达到40uF。

    Q:我还看到这些电感器的额定温度仅高达180C。 您是否曾尝试更改过可支持更高温度的电感器? 可能是这些电感器在高温下会产生更大的功率损耗、从而导致 Vout 下降。

    答:难以/无法找到/购买额定温度超过175C 的商业(非定制)器件。 如果电感器的额定温度为180C、我希望它在更高的温度下工作、效率会在接近该温度时略有下降。 我认为电感器的参数将呈线性下降(而不是一个阶跃)、接近额定温度。 我已经尝试使用10uH 电感器、并且具有相同的行为。 使用 TPS62000和10uH 电感器的1.8V 电路在195C 时不会出现问题、实际上它可能没有大负载。

    问:注意。 请稍后发布结果。

    答:测试正在运行。 我将发布结果。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    很难就根本原因得出结论。

    -布局的片段没有帮助。 我想理解的是、两个器件的布局是否有差异。 尤其是考虑 PCB 上的热耗散。

    -通过在不同部件(如 IC、电感器、负载等)上安装温度传感器、  可以缩小185C 时消耗更大功率的部件的范围。 我认为在 185C 时实际定位功率损耗增加的组件非常重要。

    - 通过设置为3.5V 来补偿3.3V 上的 Vout 压降可能是一种简单的方法。 我希望它能起作用...

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    1.8V 和3.3V 电路之间没有很大的差异。

    我在微控制器和 TPS62000上安装了温度传感器。 温度(范围24-195C)不比环境/烤箱温度高很多-测量值高出1C、但我想实际值稍微高一点、即由传感器偏移产生的误差。

    我同意、 185C 时的电流/功率增加应会导致此结果的器件温度升高、但我们也会降低电压、从而使功耗保持不变、而不会使器件的温度升高-我的最佳猜测是这样 微控制器是问题的罪魁祸首。  

    遗憾的是、将 TPS62000输出电压增加到3.50V 不起作用。 185C 时、电压从3.5V 降至2.9-3.05V (波动)。

    在上一个测试中、我从电路中移除了监控电压。 微控制器在195C 上工作、电压仅为2.55V。 虽然从数据表中可以看出最小电压为3.0V、但是微控制器没有复位。 在之前的测试中、由于电压下降到3.0V 以下、监控器一直保持微控制器复位。 移除监控器不是一个解决方案、因为如果没有它、存储器在上电时可能会损坏。

    冷却电路板、一切都在180C 恢复。 从2.55V 恢复到3.05-3.20V (波动)的电压-这表示系统不完全稳定。

    我将在 SM470R1B1微控制器论坛上寻求有关此问题的帮助。

     

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    [引用 userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123998/tps62000-tps-voltage-drop-at-at-185c/4174336#4174336"]我将在 SM470R1B1微控制器论坛上就该问题寻求帮助。[报价]

    请在此处发布更新、Meanwhile、我还将与我的团队讨论、以查找任何缺失的链接(如果有)。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我已经在 SM470R1B1微控制器论坛上寻求帮助:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1125530/sm470r1b1m-ht-increase-in-current-at-185c

    根据我们的测试结果、IRT 温度限制是微控制 器在185C (25至35mA)时导致电流增加、而电压下降(3.55至2.95V)导致 TPS62000直流/直流转换器由于电流增加(尽管其最大电流为300mA)而导致的。

    为了确认微控制器在185C 时产生的电流下降、我们将在移除所有其他器件的情况下运行测试。

    我将在测试完成后更新结果。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    [引用 userid="73669" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185c/417515#4175155"]测试后,我将更新测试结果。

    已注意并感谢更新。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    仅当微控制器处于3.5V 时、我们仍在185C 时出现压降。

    结论是微控制器会产生这种压降。

    如果 TPS62000 直流/直流转换器在185C 时提供50mA 电流、则此下降并不重要。 TPS62000 直流/直流转换器似乎无法提供此电流、从而将电压保持在3.3V、它会降至2.95-3.05V -在之前的测试中、我们使用外部电源为3.3V 供电、当电流从20mA 增加到47mA 时、该外部电源将电压保持在3.3V。

    此时、我不在选项范围内、接受电路板的温度额定值:185C 可存活、工作温度为180C -所需温度为195C、工作温度为180C。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    [~引脚 userid="73669" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-HT-voltage-drop-at-at-185C/41759#4175959"]此时,我已退出选项并接受使用180C/185C/18C 电路板的温度额定值。]

    遗憾的是、该器件非常旧、我找不到其他特性 数据。  

    我要说的是、快速解决方案是在您刚才提到的较低环境温度下运行电路板。  

    如果您需要我们的任何其他支持、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    至少、我知道我已经尽一切可能找到了我的系统的额定温度。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 或者、我可以关闭此案例吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    是的、您可以关闭案例。

    我曾计划在另一个设计中使用此转换器、但现在我正在寻找其他选项。

    您能推荐一种、Vin=5V、Vout 2.5V、Iout=200mA 吗?

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    我想您正在寻找一款 HT 器件。 我们最新的扩展温度器件最多只能处理150C 的温度。 这是可以接受的吗?

    如果没有、那么我们在 HT 产品组合中没有其他选项。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    是的、我正在寻找一款能够在195C 下工作并在180C 下工作的 HT 转换器。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

    我已经测试了另外4块板、185C 的可存活性和180C 的工作性能。

    在182C 时、一个故障并在181C 处恢复。 其他三个器块一直在工作。 我最初的要求是195C 存活率、180°C 工作温度。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这个线程已关闭、但我运行了一些额外的测试来解决这个问题。

    3.3V 转换器的问题在于、当负载增加到50mA 时、它在~187C 的 PFM 和 PWM 模式之间没有正确变化。 我想、TI 在24C 至210C 的温度范围内、使用恒定负载(可能是~300mA、如规格所示)测试了这个转换器、并且转换器工作正常。 在我的案例中、我提高了温度、在187C 时、微控制器的电流/负载浪涌/跳转会破坏转换器的稳定(在 PFM 和 PWM 这两种模式之间变化不正确)。 强制转换器仅在 PWM 模式下工作(SYNC 连接高电平)、我可以避免这个问题、可能会略微增加功耗(不显著)。  

    注意:当 SYNC 引脚接地时、转换器在负载的 PFM 和 PWM 功能之间进行更改。 当 SYNC 引脚连接为高电平时、转换器仅在 PWM 模式下工作、效率较低但更可靠(PFM 和 PWM 之间无变化)。

    此致、

    Marius Raducanu

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    感谢您在此处发布您的调查结果...

    转换器可能没有足够的时间对负载和相应开关模式的这种变化做出反应。 因为浪涌太短、无法在如此高的温度下做出反应。

    此致、

    Febin