主题中讨论的其他器件:TPS62000、
您好!
我使用 twoTPS62000为具有1.8V 和3.3V 电压的 SM470R1B1供电。
187C 时、3.3V 开始在2.9V 和3.0V 之间波动-这很关键、因为它会复位微控制器。
冷却时、它会在175C 时恢复。
用于1.8V 输出的 TPS62000在190C 下工作良好、只是电压轻微增加到1.89V。
这两个电路几乎相同、不同之处在于反馈电阻器和电感器在1.8V 时为10uH、在3.3V 时为22uH。 我在3.3V 上尝试了10uH、结果相同。
现在、我的最佳猜测是由3.3V 电源供电的一部分(闪存、EEPROM 存储器)会增加功耗并使电压下降。
很难测量电路-它位于烤箱中、温度为190C。 为了测量直流/直流转换器输出、我使用焊接在 PCB 上的外部导线。
什么会导致此问题?
谢谢、
Marius Raducanu