大家好、
我帮助客户提出问题。
"
我们有一个用于 UCC28070A 芯片的测试夹具、以检查我们是否意外损坏了它们。
请…UCC28070A 的这个测试夹具。\n\n 是否可以问它是否正常?
我们将 UCC28070A 设置为0.9最大占空比。 我们应用 Vcc = 12V。 然后、我们通过单独的电阻分压器、在每个 VINACP 和 VSENSE 引脚上施加2V 的测试电压。
您是否同意、这应该导致电流和电压误差放大器被拉高、(CAOA 和 VOA 被拉高)并且栅极驱动输出为0.9?
我们只使用“A”级。 因此、我们将 CAOB 引脚接地。
"
非常感谢你的帮助。
此致、