This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:大电容负载和 Vin gt;Q1 Vgs 额定值。

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127748/lm5060-large-capacitance-load-and-vin-q1-vgs-rating

器件型号:LM5060

您好!

我们在具有高电容负载的电路中实现该 IC、Vin 高于20V 的额定 Vgs 阈值。

输入电压最大为60V。  

RO 目前为18k

如果发生故障情况、Ro 会导致 OUT 引脚被拉至 GND+二极管压降、而 Vout 仍为50V+。 这会导致 MOSFET 断开、因为 Vgs= Ro+内部二极管上的压降。  

是否有任何缓解此问题的方法?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    欢迎使用 e2e!

     Ro 的计算值如何等于18k 欧姆? 对我来说、这似乎有点高。 请使用以下公式计算系统场景的 Ro。  

    此外,通过“故障条件”,您是否是指栅极关闭时的情况? 如果可能、请在器件损坏时与 VIN、SENSE VOUT、GATE 共享波形捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 公式仅显示 Ro min、并平衡 Vdth I 调整 Ro 与 Rs 之间的关系。 这就是我提出18k (已经设置了 Rs)的方法。

    我可以先找到所需的 Ro 值、然后找到 Rs 值。 因此、当 Ro 约为200欧姆时、Ro 上的电压将低于额定 Vgs 并保持 MOSFET 安全、但 Ro 和 IC 的80mA 灌电流电路将消耗相当多的功率。 这可以通过一个电阻器来处理某些功率(1、28W)、但 IC 中的功率耗散仍然太大(3.52W)。 如果我将其增加到  

    当我谈论故障条件时 、我是指 IC 尝试灌入80mA 电流的情况。(但也适用于 Ro 非常大>9k Ω 时的2.2mA 灌电流。  

    我还没有捕获任何曲线、只是用 mm 验证了 Vgs、并通过查看 IC 的方框图来了解正在发生的情况。

    我在这篇帖子中的两个目标:

    可能会找到一个可以节省 MOSFET (和 IC)的电路。

    如果这个问题是我认为的:在"大负载电容部分"中添加一些有关电压> Vgs 额定值的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    感谢您分享更多信息、让我明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    似乎 只有两种解决方案可以解决该问题、

    1. 将 Ro 的值降低到200欧姆。 这可能需要您调整 Rs 值、该值可能符合或不符合您的短路阈值。
    2. 使用一个额外的 FET、以便将 OUT 引脚连接到背对背连接的 FET 的公共源极点、如下所示。 因此、当 Vin 低于 Vout 且栅极被拉低时、D2的体二极管会阻止 Cout 通过 OUT 引脚放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们已着手解决问题、如您在第2部分提到的问题。

    #1在 IC 上似乎有点粗糙、因为 IC 中也会耗散相当多的功率!

    数据表中有一些关于这一点的注释会更好、因为有关高电容输出的章节仅适用于较低的电压。 <Vgs rating of the mosfet.

    非常感谢您的回答和帮助!