大家好、
我可以知道 OVP 是如何工作的?
根据数据表、OVP 由齐纳二极管完成。
但我找不到它的 VZ。
或者实际上、LM5122的 OVP 没有集成到 IC 本身中?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Evan、
感谢您通过 e2e 与我们联系。
LM5122具有内置机制、可避免输出电压在无负载的情况下无限上升。
如果 FB 输入上的电压超过特定的限值、它将进行调节。
但这不是在出现误差时(例如、反馈分压器断开时)的真正保护。
因此、可以添加该外部电路作为额外的保护。
需要相应地选择齐纳电压。
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
此致、
哈里
您好 Evan、
如前所述:
此外、如果没有额外的齐纳二极管、输出电压也不会增加到超高电平。
因此、一般而言、这不是必需的。
如果出现负载突降(立即降低 负载)、输出电压将 会随着 调节电平而变得更高一些。 这是调节环路的正常反应。
但是、如果 例如上部反馈电阻器 RFB2 断开、LM5122将永久尝试升高电压。
为了避免在这种情况下损坏连接的负载、可以添加外部齐纳二极管。
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
此致、
哈里