This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:OVP 机制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125269/lm5122-ovp-mechanism

器件型号:LM5122

大家好、

我可以知道 OVP 是如何工作的?

根据数据表、OVP 由齐纳二极管完成。

但我找不到它的 VZ。

或者实际上、LM5122的 OVP 没有集成到 IC 本身中?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    LM5122具有内置机制、可避免输出电压在无负载的情况下无限上升。
    如果 FB 输入上的电压超过特定的限值、它将进行调节。
    但这不是在出现误差时(例如、反馈分压器断开时)的真正保护。
    因此、可以添加该外部电路作为额外的保护。
    需要相应地选择齐纳电压。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的评论。

    因此、OVP 保护实际上需要 FB 引脚的"额外"齐纳二极管、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如前所述:

    此外、如果没有额外的齐纳二极管、输出电压也不会增加到超高电平。

    因此、一般而言、这不是必需的。

    如果出现负载突降(立即降低 负载)、输出电压将 会随着 调节电平而变得更高一些。 这是调节环路的正常反应。  

    但是、如果 例如上部反馈电阻器 RFB2 断开、LM5122将永久尝试升高电压。

    为了避免在这种情况下损坏连接的负载、可以添加外部齐纳二极管。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    此致、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我已经听过你两个星期了。
    我相信您的问题已经得到了解答、我将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    很抱歉、我忘记单击"解决"。

    感谢您的支持。