Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TLV431, LM5117, INA293
主题中讨论的其他器件: TLV431、 LM5117、 INA293
大家好、团队、
您能否共享可与 LM5116搭配使用的 CC CV 电路?这有点紧急。
谢谢、
BR、
Madhura Gogate
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Madhura
查看图 应用手册 SNVA829中的第2部分。 这显示了用于电压环路反馈的 TLV431 (用于在电池达到其完全充电电压时钳制输出电压)。 请注意、此原理图中显示的 LM5117具有 LM5116中不存在的内部电流监控器(CM)功能。 相反、应在输出端使用(1)分流电阻器来感测电流、并使用(2)电流感测放大器(例如 INA293)来产生与输出电流成比例的电压。 4mΩ 电流电平使用1 μ A 分流器、并根据需要选择 INA 的增益。 可以根据需要选择连接到 FB 的电阻分压器(来自 VCM、现在是 INA 的输出)、以便将电流调节到所需的设定点。
此致、
Tim