This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:CC CV 电路

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TLV431, LM5117, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128914/lm5116-cc-cv-circuit

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TLV431LM5117INA293

大家好、团队、

您能否共享可与 LM5116搭配使用的 CC CV 电路?这有点紧急。

谢谢、

BR、

Madhura Gogate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    您能否再次确认--这是用于电池充电的 CC-CV,而不是用于砖墙电流限制的 CV-CC?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhura

    查看图 应用手册 SNVA829中的第2部分。 这显示了用于电压环路反馈的 TLV431 (用于在电池达到其完全充电电压时钳制输出电压)。 请注意、此原理图中显示的 LM5117具有 LM5116中不存在的内部电流监控器(CM)功能。 相反、应在输出端使用(1)分流电阻器来感测电流、并使用(2)电流感测放大器(例如 INA293)来产生与输出电流成比例的电压。 4mΩ 电流电平使用1 μ A 分流器、并根据需要选择 INA 的增益。 可以根据需要选择连接到 FB 的电阻分压器(来自 VCM、现在是 INA 的输出)、以便将电流调节到所需的设定点。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这仅用于电池充电。

    您可以就此分享更多参考吗?

    可以参考的任何仿真模型?

    谢谢、此致、

    Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    我将通过电子邮件向您发送 SIMPLIS 文件。

    此致、

    Tim