This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:有关电流限制功能的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127261/lm5177-questions-regarding-current-limiting-feature

器件型号:LM5177

大家好、

我的客户对此部件的电流监控器/限流器功能有疑问。  

在数据表中、根据表8-1、配置引脚需要设置正确的电阻值、以启用限流功能。 但数据表中有一条注释、说明"要选择电流限制方向(即、选择是否将电流限制应用于正峰值电流或负峰值电流)、需要在启动期间将 SYNC 引脚拉低。"

我们不确定这是否表明电流可以测量为沿任一方向流动、正极在电阻器两端左右、负极在 IOMNP 和 IOMNN 之间的电阻器两端左右。

它们希望限制由源提供的电流、因此它们只关心正电流、这就是它们想要调节的电流。 您能否在数据表中阐明这一陈述?

它们也不确定电阻器的值与电流限制值的关系。 对于电流监控器功能,有一个公式,其中 VIMONOUT = gm*Rimonout*(Visnsp - Visnsn)。 但电阻器值与数据表中指示的电流限制值没有关系。 您能否澄清 什么是关系?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您推广我们的产品。

    我同意功能和描述有点复杂。

    用于限制向内方向的输入电流:
    -根据表8-1选择取值组合、开启电流限制
    -是的、LM5177可以在两个方向上监控电流。 通过将 SYNC 引脚拉至 VCC 来选择向内方向(从左到右)
    - IMONOUT 引脚上的电流= gm (Visnsp - Visnn)
    压降(Visnsp - Visnn)由您选择的电阻器 RCS 的大小定义
    -将一个电阻器和电容器(CIMON + Rimon)串联到 IMONOUT 引脚
    电容器将由来自 IMONOUT 引脚的电流充电、该引脚上的电压将上升。
    - LM5177正在监控 IMONOUT 引脚上的此电压。 当它超过50mV 的阈值时、LM5177将开始限制内部电流环路的峰值电流能力:
    如果检测电阻器上的压降大于基准阈值、则 GM 放大器会逐渐降低直流/直流转换器的峰值电流能力、直到差分电压等于基准电压。
    -要定义 CIMON + Rimon 的大小(重要的是将电容器充电至50mV 所需的时间)、请遵循以下规则:
    ××大多数应用、比输出电压环路补偿快3 μ V 至5 μ V 的补偿带宽得到了良好的结果。

    有关转换器和阈值电压的值、请参阅底部的第6.5节、第10页(电流监视器和限制器)

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我相信您的问题已经得到解答、因此我现在将结束这一主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里