大家好、
我的客户对此部件的电流监控器/限流器功能有疑问。
在数据表中、根据表8-1、配置引脚需要设置正确的电阻值、以启用限流功能。 但数据表中有一条注释、说明"要选择电流限制方向(即、选择是否将电流限制应用于正峰值电流或负峰值电流)、需要在启动期间将 SYNC 引脚拉低。"
我们不确定这是否表明电流可以测量为沿任一方向流动、正极在电阻器两端左右、负极在 IOMNP 和 IOMNN 之间的电阻器两端左右。
它们希望限制由源提供的电流、因此它们只关心正电流、这就是它们想要调节的电流。 您能否在数据表中阐明这一陈述?
它们也不确定电阻器的值与电流限制值的关系。 对于电流监控器功能,有一个公式,其中 VIMONOUT = gm*Rimonout*(Visnsp - Visnsn)。 但电阻器值与数据表中指示的电流限制值没有关系。 您能否澄清 什么是关系?
谢谢!
劳伦