请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ76952
TI 专家、
我看到 BQ76200可以通过 BQ76940支持高侧开关。 一个问题需要您的帮助:
在 BQ76200数据表的"电荷泵控制"章节中、它说"否则、如果电荷泵 电压上升到 UVLO 以上、CHG 和 DSG 不会导通。"
我想知道、如果 Vbat 低于8V 或某种程度上是三保持值、电荷泵是否可以将 Vbat 升高到9V 以上?
由于我测试了 BQ76952是否连接了7V 电压、因此电荷泵仍可以将 Vbat 升高12V。
衷心希望您能发表评论!