This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200电荷泵 UVLO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129312/bq76200-bq76200-charge-pump-uvlo

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ76952

TI 专家、


我看到 BQ76200可以通过 BQ76940支持高侧开关。 一个问题需要您的帮助:

在 BQ76200数据表的"电荷泵控制"章节中、它说"否则、如果电荷泵 电压上升到 UVLO 以上、CHG 和 DSG 不会导通。"  

我想知道、如果 Vbat 低于8V 或某种程度上是三保持值、电荷泵是否可以将 Vbat 升高到9V 以上?  

由于我测试了 BQ76952是否连接了7V 电压、因此电荷泵仍可以将 Vbat 升高12V。

衷心希望您能发表评论!