尊敬的 TI 团队:
我正在尝试了解 UCC256403中使用的启动序列、为了避免在初始脉冲时出现硬开关现象、请告诉我是否可以在任何文档中获取信息和波形。 其他制造商 (NCP13992/HR1211)采用了一些机械结构来避免这种情况、但 TI 文档中未提及任何内容。
启动时的常规硬开关条件:

HR1211方案:

NCP13992方案:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们没有任何比较幻灯片。 不过、与 NCP13992相比、我可以在此简要地强调 UCc25640x 的特性。
UCC25640x 具有 X 电容放电功能
2、由于光耦合器结构、瞬态性能更好
3.高侧驱动器由 内部稳压器供电、而 NCP13992并非如此(来自辅助绕组的高电压可能会损坏驱动器)
由于 HHC 控制、它具有更好的瞬态性能
然而、NCP13992在启动时具有外部 OTP 和专用硬开关预防算法。
此致
曼尼甘塔 P