This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:TPS65263-1Q1的输出电压范围

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128890/tps65263-1q1-output-voltage-range-of-tps65263-1q1

器件型号:TPS65263-1Q1

 数据表中未提到在 FB 引脚上使用外部电阻器时 TPS65263-1Q1 Buck1、2和3的输出电压范围。  

请提供信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AHA、

    感谢您的支持! 您能否告诉我们您的 Buck1、Buck2和 Buck3目标输出?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    我们能否设计出任何降压转换器1、2和 3的0.8V 目标输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    是的、完全可以。

    谢谢! 请告诉我任何不清楚的事情。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    非常感谢您的回答。

    但数据表中不存在此信息,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    我很高兴。 您可以在产品页面中找到此信息。

    https://www.ti.com/product/TPS65263-1Q1?keyMatch=TPS65263-1Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果设计的目标输出电压为 Vout =0.6V、那么 FB 是否不需要外部分压电阻器?

    此外,如果我们需要0.7V,如果我们必须使用电阻分压器,您能否告诉我们这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    如果您的目标输出电压为0.6V、则仍然需要使用外部分压电阻器。 请选择电阻为10kohm 的 R_Bottom、并选择电阻为0ohm 的 R_Top。

    对于所有不同的输出电压、请选择电阻分压器。

    谢谢! 任何不清楚的信息、敬请告知!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    请问如果顶部电阻器为0r、底部10k 电阻器的需求是什么。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    您是不是说您担心底部电阻器的值?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、

    它只是 Rbottom 的推荐值。 实际上、您有不同的选择。 通常、我们可以从10kohm R_Bottom 开始、并根据 Vout 计算 R_Top。 为了提高轻负载时的效率、请考虑使用具有更大阻值的电阻器。 如果这些值太高、则转换器更容易受到噪声的影响、并且 FB 输入泄漏电流产生的电压误差也很明显。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您还说 过、如果需要0.6V 电压、我们无法直接将 FB 引脚连接到 Vout、因此 Rbottom 是必需的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Asha。