This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:不规则 C、D 驱动输出

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950, UCC28951, UCC3895, UCC1895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121361/ucc28950-irregular-c-d-drive-output

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC2895UCC28951UCC3895UCC1895

大家好、

我曾经在以下线程中查询、但由于它已经关闭、我创建了一个新线程。  请再次告诉我这个问题。

UCC28950:(UCC28951)不规则 C、D 驱动输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

OUTc 和 OUTD 的脉冲宽度会变得不规则、这是一个问题。

按照说明、我检查了 CS 引脚和 COMP 引脚的波形、但当问题发生时、计时似乎没有异常波形。

CH1:outcCH2:变压器电流CH3:OUTBCH4:OUTD

CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:OUTB、 CH4:OUTD

CH1:CS CH2:变压器电流 CH3:OUTB CH4:outc

作为附加信息、当 outc 和 outd 的脉冲宽度变长时、似乎会在接近最大占空比的值时将其关闭。

CH1:outc、 CH2:变压器电流、 CH3:OUTB、 CH4:OUTD

请解释上述操作的机制。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 e2e 上发现了这些线程、解释了您看到的内容以及导致该内容的原因。  这些线程中的信息应该有助于您了解您在设计中看到的操作。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817030/ucc28950-asymmetric-duty-cycle-operation

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/274735/ucc28950-mismatched-c-d-outputs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经检查了每个线程、但可以理解28950上没有出现3895错误吗?

    如果我的理解是正确的、您的答案不是我问题的答案。

    在下面、我们将添加有关故障的信息。

    当 PFC INV 关闭时序和变压器电流反转时序接近时、似乎会出现此问题。

    据认为、PFC 开关噪声会影响导联相切换后的故障。 可能出现哪种故障?

    CH1:CS、 CH2:变压器电流、 CH3:PFCINV_Vgs、 CH4:OUTD

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2895问题似乎是由于轻负载启动以及 PWM 信号不足所致。  但是、在这种情况下、控制器试图要求0%占空比。  为了解决此问题、他们建议根据应用手册 slua275向 CS 信号添加斜坡。  以下链接将使其成为描述问题及其解决方法的应用手册。   https://www.ti.com/lit/an/slua275/slua275.pdf

    UCC28950将 A 和 B 同步到主时钟、并将相移输出 C 和 D 以控制占空比。  当控制器要求0%占空比时、它将移出 C 和 D 180度。  这将使 C 和 D 的脉冲看起来像它们应该的大两倍。  这是正常现象、您得到的波形就是显示的波形。

    在波形中、出现的情况看起来是占空比从60%跃升至100%。  然后、转换器要求0%占空比并缓慢恢复。  就好像过流保护被启动并对软启动电容器放电一样。  发生这种情况时、您可以通过查看 SS 和 COMP 来确认这一点。

    UCC28950在超过90%的占空比下运行时、可能会比应有的时间提前触发过流保护。  UCC28951对此进行了校正、建议在占空比大于90%的设计中使用。  以下链接将带您查看解释该行为的应用手册。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    如果您的设计需要大于90%的占空比、则应使用 UCC28951而不是 UCC28950。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、关于 slua275、

    您说过 UCC3895和 UCC28950 100kΩ 完全不同的内部电路、我们设置了 Tmin (RTmin=2 μ s)、因此我认为它们不相关。

    然后、我对您的答案有疑问。

    请在下面回答。

    1。

    据说,由于关税从60%升至100%,可能已经检测到了 OCP ,但我不知道为什么这种税首先跳过。 为什么会出现"占空比跳跃"? 与先前连接的波形一样、当占空比跳变时、COMP 电压在计时时不会上升。

    此外、SS 电容器没有放电、由于过流保护、似乎没有0%的占空比。

    请检查波形。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    2.

    您回答"当运行占空比超过90%时、UCC28950可能会比应有的更早触发过流保护。" 这是否意味着过流保护阈值会降低? 请告诉我、当工作占空比超过90%时会发生什么情况。

    3.

    我认为问题的原因是变压器电流接近0A 且 CS 电压较小时的噪声。

    CS 引脚的噪声是否会导致故障?

    您能否检查是否由于 CS 引脚上的噪声而出现任何故障?

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    在上面的波形中、由于输出电压下降、COMP 电压增加。

    CH2:变压器电流、 CH3:Vout

    2.我将其更改为 UCC28951并进行了确认、但问题并未消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾询问 UCC2895是否与 UCC28950有相同的问题。  下面的信息描述了您观察到的 UCC2895问题和 UCC28950满负载行为。

    "UCC2895问题似乎是由于轻负载启动以及 PWM 信号不足所致。  但是、在这种情况下、控制器试图要求0%占空比。  为了解决此问题、他们建议根据应用手册 slua275向 CS 信号添加斜坡。  以下链接将使其成为描述问题及其解决方法的应用手册。   https://www.ti.com/lit/an/slua275/slua275.pdf

    UCC28950将 A 和 B 同步到主时钟、并将相移输出 C 和 D 以控制占空比。  当控制器要求0%占空比时、它将移出 C 和 D 180度。  这将使 C 和 D 的脉冲看起来像它们应该的大两倍。  这是正常现象、您得到的波形就是显示的波形。

    在波形中、出现的情况看起来是占空比从60%跃升至100%。  然后、转换器要求0%占空比并缓慢恢复。  就好像过流保护被启动并对软启动电容器放电一样。  发生这种情况时、您可以通过查看 SS 和 COMP 来确认这一点。

    UCC28950在超过90%的占空比下运行时、可能会比应有的时间提前触发过流保护。  UCC28951对此进行了校正、建议在占空比大于90%的设计中使用。  以下链接将带您查看解释该行为的应用手册。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua853"

    当斜率补偿斜坡+ CS 信号达到2V 时、会触发过流保护。 如数据表的方框图所示。

    1.您可以通过调整电流感应电阻器和/或调整斜率补偿来更改跳闸点。

    您使用的 UCC28950占空比似乎超过90%。  根据应用手册 slua853的建议、在设计中需要超过90%占空比的应用中使用 UCC28951。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    什么是2895或3895? 我问的是、您发布的线程约为3950和28950。 这不是我的第一个问题。

    接下来、 我们来看看主要主题、请回答我之前的三个问题。

    正如我多次写的、UCC28951也证实了这一问题。

    我们需要紧急解决这一问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1A。 UCC3895、UCC2895、UCC1895是具有不同热特性的相同器件、请参阅以下额定值。

    1b。  UCC28950是一款额定磁组范围的器件、请参阅下文。

    请注意、您提供的该波形似乎不存在 CS 信号(CH3)、它看起来就像噪声。  

    如果您使用的是 UCC28950、我本以为这是由 OCP 条件造成的。  不过、您已在 UCC28951中对其进行了验证。  所以不是这样。

    我查看了该问题、并在下面圈出了毛刺脉冲。   

    当斜率补偿+ CS 和斜率补偿大于2V 时、它将开始对 SS 放电并要求零占空比。  这将导致 C 和 D 相移、周期的长度将是原来的两倍。  UCC28950和 UCC28951都将出现这种情况。  唯一的区别是 UCC28950中上面圈出的毛刺脉冲。

    您看到 的是 UCC28950要求零占空比时的正常行为。  您在下面获得的波形显示了转换 器要求最大占空比、然后将 C 和 D 移位以要求0%占空比。  看起来、该设计可能已达到 OCP 条件、放电的 SS 要求占空比为0%、然后开始充电 软启动。

    最初、我认为这是干扰问题、因为您使用的是 UCC28950。  但是、您的波形中没有观察到这一点。   

    当 UCC28950或 UCC28951的行为时、您会发现正常行为。  这些器件正在执行他们设计要做的事情。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此图中的 CH3是 SS 信号、而不是 CS 信号。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    CS 信号如下所示。

    CH1:CS、 CH2:变压器电流、 CH3:OUTB、 CH4:outc

    SS 应在过流期间拉出、但由于 SS 电压未发生变化、我认为没有过流。

    另一个认为它不是 OCP 的原因是当干扰发生时、干扰后的 CS 峰值高于 CS 峰值。

    请回答以下问题。

    1、即使 SS 未被拉出、也可以在0%占空比下运行吗?

    2.当您告诉我的干扰发生时,它是否总是会在短时间内关闭?

    28951如何处理干扰?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的内容。

    1、即使 SS 未被拉出、也可以在0%占空比下运行吗?

    >是的,电压放大器会要求这样做。

    >在 SS 和 COMP 的示波器图中,您将它们设置为 AC,您可能需要在 DC 上设置这些通道,重新进行这些设置。  使用交流设置时、您不会看到直流电压逐渐变化。

    2.当您告诉我的干扰发生时,它是否总是会在短时间内关闭?

    >如果出现正确的情况。

    >我在您的图上看不到干扰。

    3. 28951如何处理干扰?

    >这是通过更改金属屏蔽来更改的,以消除 IC 中的条件。  详细信息是专有的。  

    您在下图中提到 CH3是 SS。  CH3的示波器在交流上设置、因此您可能看不到 SS 放电。  您是否可以将 CH3重置为直流电并重新绘制图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 I 更改为直流设置并进行测量。  请参阅下面的波形。

    看起来 SS 和 COMP 没有变化。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    CH1的偏移为2.5V、CH3的偏移为3.5V。

    发生干扰时、短关断周期为多少秒?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形在3.7V 时看起来是稳定状态。  软启动后、该电压应已充电至4.65V。    您的设计中是否存在阻止 SS 达到4.75V 的情况?  

    您的 SS 电压被钳位在3.7V 可能会导致问题。  请让 SS 充电至4.65V、以查看问题是否消失。

    您的 COMP 处于2.4V 要求最大占空比、并将峰值电流控制在1V。  然后峰值电流跳至1.25V。  如果 Comp 没有改变、那么当发生这种情况时、器件应该要求0%占空比。  因为它高于控制电压。  下面的波形看起来是器件所做的事情。

    如果在获取以下波形时 COMP 稳定、则 UCC28950不应要求更多的占空比。  UCC28951的该波形看起来是否相同。  我只是好奇吗?

    UCC28950毛刺脉冲在超过100%占空比下报告的行为可能会导致电流跳转。  但是、我没有在上面的波形中看到干扰。  然而、它要求大于90%的占空比、如果占空比超过100%、这是 UCC28950中的一个已知问题。  您可能不仅看到它、因为您的范围受带宽限制。 您可能需要在不限制带宽的情况下重新评估。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 SS 电压被钳位到3.7V、启动后、它被设置为4.65V、但在问题发生后、它已稳定在大约3.7V。

    请参阅下面的内容。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    是否正确地假设在检测到 OCP 时 SS 引脚被拉出、并且在 CS 峰值电压低于 OCP 阈值时不会被拉出?  观察上面的波形、我认为 OCP 不会继续、因为在 SS 钳位到3.7V 之前和之后、变压器电流不会改变。 我想知道为什么 SS 电压没有恢复到4.65V。  

    这是意外行为、但由于当 SS 以4.65V 运行时也会出现此问题、因此问题的初始原因很可能在其他地方出现。

    2. 我不认为通过要求0%和100%占空比进行控制来使其打开两次。  即使按您所说的要求为0%、我也不知道是什么导致前一模式不关闭。

    我不认为这是由占空比控制引起的原因之一是、在某些情况下、导通持续时间超过以下波形所示的两倍。 如果它继续导通、它将像0%占空比一样运行、因此输出将下降、并被请求增加占空比。

    我 已经检查了没有任何带宽限制的情况、看看是否有任何干扰。  即使额外移除了用于消除 OUTA 和 D 噪声的电容器、也无法检测到毛刺脉冲。

    4. 我们已经确认、添加与 OUTc 和 D 串联的电阻器或降低 PFC 电路的开关噪声可降低此问题的发生频率。 我相信问题是由噪音引起的。 请告诉我、噪声会导致该问题的引脚。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面我的评论。

    关于 SS 电压被钳位到3.7V、启动后、它被设置为4.65V、但在问题发生后、它已稳定在大约3.7V。

    >除非出现过流情况,否则该电压应保持在4.65V。

    >您能否共享原理图?

    >您能否以更好的分辨率分离这三个图解。  我看不到他们的笨情。  

    请参阅下面的内容。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    是否正确地假设在检测到 OCP 时 SS 引脚被拉出、并且在 CS 峰值电压低于 OCP 阈值时不会被拉出?  观察上面的波形、我认为 OCP 不会继续、因为在 SS 钳位到3.7V 之前和之后、变压器电流不会改变。  我想知道为什么 SS 电压没有恢复到4.65V。  

    >根据方框图,OCP 阈值是 CS 信号和斜率补偿的总和。

    >您的斜率+ CS 信号是什么?

    这是意外行为、但由于当 SS 以4.65V 运行时也会出现此问题、因此问题的初始原因很可能在其他地方出现。

    > SS 放电至3.7V 表示检测到 OCP 或由外部源加载。

    >我想知道您是否有一个电阻器从 VREF 或任何其他外部源连接到 SS 引脚,以防止其放电?

     

    2. 我不认为通过要求0%和100%占空比进行控制来使其打开两次。  即使按您所说的要求为0%、我也不知道是什么导致前一模式不关闭。

    >您声称 COMP 和 SS 稳定,设备的峰值电流会超过应有的值。   发生这种情况时、控制器应要求0%占空比。

    我不认为这是由占空比控制引起的原因之一是、在某些情况下、导通持续时间超过以下波形所示的两倍。 如果它继续导通、它将像0%占空比一样运行、因此输出将下降、并被请求增加占空比。

    >在此波形中,您可以看到峰值电流控制为与 Comp 要求不同的电压。  首次出现时、看起来它要求0%占空比并且错过了一个开关周期。  CS 信号的下一个开关周期甚至更高、变压器看起来稍微饱和、下一个脉冲丢失。  再次要求0%占空比。

    >您的控制器似乎在大于90%的占空比和 OCP 模式下运行。  这将导致 UCC28950中出现毛刺脉冲并延长关断时间、UCC28951应解决该问题。  您应该在设计中使用 UCC28951。  我知道您声称它没有解决您的问题、但您仍应该使用它。  您还需要弄清楚为何 SS 引脚放电至3.7V。  您可以分享您的原理图进行审阅吗?

    我 已经检查了没有任何带宽限制的情况、看看是否有任何干扰。  即使额外移除了用于消除 OUTA 和 D 噪声的电容器、也无法检测到毛刺脉冲。

    >谢谢您的帮助,我可以看到没有出现干扰。

    >您可以看到变压器中的 CS 信号在这种情况发生之前已增加。  如果 COMP 和 SS 稳定、则不应出现这种情况。  它应尝试将其控制在相同的水平。  发生这种情况时、输出负载是否会发生漂移?

    >这似乎要求0%占空比。  C 和 D 漂移180度、波形在发生时将与此类似。  之前 分享的其他 e2e 链接讨论 了与此类似的行为。

     

    4. 我们已经确认、添加与 OUTc 和 D 串联的电阻器或降低 PFC 电路的开关噪声可降低此问题的发生频率。  我相信问题是由噪音引起的。  请告诉我、噪声会导致该问题的引脚

    >噪音可能是问题的原因。  如您所做的那样添加电阻器将抑制振铃。

    >在 CS 等关键引脚上使用滤波电容器将有所帮助。

    >如果您在从模式下使用设备,请确保在 SS 和接地之间连接了一个825千欧的电阻。  数据表中提到了这一点。  如果未完成此操作、器件也可能出现行为错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 参阅下面的蓝色部分。

    1。

    >除非出现过流情况,否则该电压应保持在4.65V。

    >您能否共享原理图?

    >您能否以更好的分辨率分离这三个图解。  我看不到他们的笨情。  

    原理图无法共享。

    即使 SS 引脚仅通过800kΩ Ω 下拉至 GND 和0.32uF 电容连接、也会出现此问题。

    我将这三个图分开了。 请查看以下内容。

    CH1:COMP、 CH2:变压器电流、 CH3:SS、 CH4:OUTD

    >根据方框图,OCP 阈值是 CS 信号和斜率补偿的总和。

    >您的斜率+ CS 信号是什么?

    Rsum (75kΩ Ω)从 VREF 上拉。  计算得出的斜率为0.067V/us。  

    由于导通时间为5us、因此最大斜率校正量约为0.34V。

    OCP 阈值约为1.66V、1.22V 不应是 OCP。   请参阅下面的波形。

    CH1:CS、 CH2:变压器电流、 CH3:OUTB、 CH4:outc

    > SS 放电至3.7V 表示检测到 OCP 或由外部源加载。

    >我想知道您是否有一个电阻器从 VREF 或任何其他外部源连接到 SS 引脚,以防止其放电?

    由于变压器因问题而偏置、因此检测到 OCP。

    我们的初始设计从 VREF 上拉 SS、但即使移除该上拉电阻、当问题发生时、SS 在3.7V 时仍保持稳定。

    2.

    >您声称 COMP 和 SS 稳定,设备的峰值电流会超过应有的值。    发生这种情况时、控制器应要求0%占空比。

    我们似乎不能相互理解。

    峰值电流增加的原因似乎是控制存在问题、并且无法在应关闭的时间关闭。 因此、我认为栅极波形看起来没有拉伸、因为请求了0%占空比。 首先、必须存在一个无法关闭栅极的问题、我想知道这个问题的原因。

    >您的控制器似乎在大于90%的占空比和 OCP 模式下运行。  这将导致 UCC28950中出现毛刺脉冲并延长关断时间、UCC28951应解决该问题。  您应该在设计中使用 UCC28951。  我知道您声称它没有解决您的问题、但您仍应该使用它。  您还需要弄清楚为何 SS 引脚放电至3.7V。  您可以分享您的原理图进行审阅吗?

    很难更改、因为 UCC28951的交付不符合我们的计划。

    3.

    >谢谢您的帮助,我可以看到没有出现干扰。

    >您可以看到变压器中的 CS 信号在这 种情况发生之前已增加。  如果 COMP 和 SS 稳定、则不应出现这种情况。  它应尝试将其控制在相同的水平。  发生这种情况时、输出负载是否会发生漂移?

    >这似乎要求0%占空比。  C 和 D 漂移180度、波形在发生时将与此类似。   之前 分享的其他 e2e 链接讨论  了与此类似的行为。

    如前所述、问题发生后、输出会下降。 COMP 电压通过控制此压降而上升。

    正如我在上面写的那样、即使 COMP 和 SS 都没有波动、当栅极关断时间延长时、问题就会开始出现。

     CH2:变压器电流、 CH3:输出电压

    4.

    >噪音可能是问题的原因。  如您所做的那样添加电阻器将抑制振铃。

    这是否意味着当噪声振铃进入 OUTA 或 D 时它会出现故障?

    您能详细说明一下这种情况下可能的故障模式吗?

    >在 CS 等关键引脚上使用滤波电容器将有所帮助。

    CS 和 SYNC 上的滤波器无效。 除 CS 和 SYNC 之外、是否还有其他引脚需要考虑进行滤波?

    >如果您在从模式下使用设备,请确保在 SS 和接地之间连接了一个825千欧的电阻。  数据表中提到了这一点。  如果未完成此操作、器件也可能出现行为错误。

    我们的原始设计在 SS 引脚上具有800k Ω 电阻、但将其更改为827k Ω 不起作用。

    825kohm 的可接受电阻值是多少? 不发生故障的最小值是多少? 此外、会发生什么类型的故障?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到、如果您的设计没有从 SS 拉至接地的825 k Ω 电阻器、则您不会看到问题。  请注意、仅当您在从模式下使用器件时、才需要从 SS 引脚到接地的825 k Ω 电阻器。  如果您将其用作主控制器、则不需要该电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有这么说。 它写在哪里?

    您为什么忽略这个问题? 请正确回答上述问题。

    顺便说一下、我们通过向 SYNC 引脚输入信号将其用作从器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第18页上提供了仅在从模式下需要从 SS 到接地的825k 电阻器。

    页面的副本如下所示。

    您的问题与 C 和 D 栅极驱动的已知行为有关。  这不是设备故障。  C 和 D 将进行相移以产生0%占空比。  e2e 中已记录了此行为。 您的问题与此行为相关、之前在本主题中讨论过。  但是、我发现这个主题也讨论了这个问题。  您可能会发现这有助于理解 C 和 D 行为。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817030/ucc28950-asymmetric-duty-cycle-operation

    如果您在从模式下使用 UCC28950、则需要在 SS 引脚与地之间连接825k Ω 电阻器。  您的设计中很可能会有某 种因素阻止 SS 充电至4.65V。  我知道无法分享您的原理图。  但是、以下链接将为您提供一份应用手册、您可以使用该手册检查原理图。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说这是已知行为、对吗? 请参阅下面的内容。

    我认为这不是正确的控制波形。

    请回答问题。

    问题1.我认为波形不可能仅以0%的占空比运行、但您能解释一下吗?

    问题2.很明显,噪音是问题的原因。 我听说过很多次、但请告诉我当噪声进入时、哪些引脚会导致这种行为以及原因。

    问题3:SS 引脚电阻可接受800k Ω 吗? 可能会出现什么问题(如果有)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的内容。

    问题1.我认为波形不可能仅以0%的占空比运行、但您能解释一下吗?

    您说这是已知行为、对吗?  请参阅下面的内容。

    >这是正确的。

    >考虑要求100%占空比的脉冲和要求0%的下一个周期。

    1) 100%占空比 A 和 D 打开、C 和 B 关闭

    2) 0% B 和 D 导通、A 和 C OFF、这使 C 和 D 脉冲看起来具有两倍的周期。  发生的情况是 C 相和 D 相移180度。

    >这就是 您在这里看到的内容。  您处于100%占空比。  电流高于 COMP 电压要求。  下一个占空比应为0%。  这就是控制器所做的事情。

     

    问题2.很明显,噪音是问题的原因。  我听说过很多次、但请告诉我当噪声进入时、哪些引脚会导致这种行为以及原因。

    >如果噪音正确, 则可能导致控制器行为错误。  

    a.)如果您遇到此问题、您应该能够通过筛选功能将其删除。

    >任何被拉至接地以下的针脚也可能导致电路行为失常。  

    b.)如果您遇到此问题、您应该能够使用肖特基二极管解决此问题。

    问题3:SS 引脚电阻可接受800k Ω 吗?  可能会出现什么问题(如果有)?

    >当器件用作从器件时、应使用825k Ω 电阻器防止器件进入 IC 设计测试模式。   使用较低的值时、钢件的软启动电流应稍高一些。  我认为使用800k 欧姆电阻不会有问题。

    ISS = 25uA - 3.7V/825K = 20.52uA

    ISS = 25uA - 3.7V/800k = 20.37uA

    如果您使用的电阻器太小、以至于它会窃取所有 SS 电流、则可能会遇到问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以理解、您描述的模式将提供类似这样的波形。

    但是、我担心的是、D 在 B 之前关闭、在下面显示的时间关闭。

    由于 A 在 B 打开时不打开、在 B 打开时 D 关闭很奇怪。 D 应在导通后关闭。

    问题1.关闭时序是否正确?

    问题2.如果您说100%占空比后需要0%占空比、为什么需要第一个100%占空比?  如前所述、COMP 和 SS 均未更改。 这些人是否可以在不改变的情况下请求100%的占空比?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已直接向您的波形添加注释、以帮助解释所发生的情况。  您的峰值电流会高于电压放大器的要求、然后转换器的相移 C 和 D 180度以要求0占空比。  

    以帮助解决这一问题。  我编辑了 C 和 D 波形、向您展示了 C 和 D 脉冲中178度相移的效果。

    问题1. 我认为 C 和 D 的时序对于在变压器上看到的峰值电流是正确的。  由于某种原因、峰值电流高于控制电压、控制器试图要求0%占空比。

    问题2.  我已经看到您的图显示 SS 和 Comp 电压没有变化。  那么、为什么电流在上升时不应该上升。  为什么对于这一开关周期、控制器需要100%占空比并将电流增加到超过受控电流?  

    为什么您询问 SS 引脚上的800k Ω 电阻器?  这是否消除了您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、100%占空比后请求0%占空比、相位移180度。

    但是、我想知道的是、即使相移180度、控制是否可以在开启之前关闭 D?

    根据数据表中描述的内容、它看起来像是一个不可能的控制。  请参阅下面的内容。

    为什么要求100%的税项是我问你的问题,你问你很奇怪。 如果无法解释、我认为它无法被正确控制。

    顺便说一下、更改 SS 引脚上的800k Ω 电阻器不能解决问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、如果 B 打开、A 将不会打开。

    该器件能够实现100%占空比。  因此、如果在100%占空比后要求零占空比、则 D 运算的情况不正确。  如果占空比小于100%、则表示您正确。

    如果 A 和 D 处于开启状态、它们需要100%的占空比。  如果处于 C 和 B 周期的乞讨状态。  如果要求零占空比、这就是您看到的结果。  它将强制 B 低电平和 D 高电平。  在本例中、由于器件使用 A 和 D 变为100%占空比。 当 B 变为高电平时、D 也会变为高电平、从而根据 CS 信号所见结果要求零占空比。

    我知道您无法分享您的原理图。  我查看了您之前的帖子中的 CS 信号、它看起来非常嘈杂。   可能是 CS 信号上的噪声导致设计达到100%占空比。  您是否尝试过滤 CS 引脚。  CS 电阻器的1k 欧姆和22pf 通常会达到这一目的。

    您的电流感应信号还显示噪声比接地低500mV 以上。  如果此噪声真正出现在 CS 引脚上、则会导致器件行为错误。  这是因为负电压会破坏器件的隔离。  所有引脚的接地电压不得低于300mV 以上、以防止发生这种情况。  滤波应该有助于解决这一问题、在 CS 和 GND 之间添加肖特基二极管也将有助于解决这一问题。

    如果您使用 SR FET、我建议在临界导通前将其关闭、以便 FET 中不存在反向电流。  这可以通过从 VREF 到 DCM 引脚的分压器来实现。  如果不这样做、FET 在关断时可能会损坏、CS 信号可能会受到该反向电流的影响。

    就 CS 变压器而言、它需要位于 H 桥之前、而不是与变压器串联。   有些客户错误地将 CS 变压器与变压器串联。  如果电流感应变压器与变压器串联、则直流信息可能会丢失。

    我还会检查您的电流感应变压器、以确保其正确复位。   如果它饱和、也会导致问题。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何设置电流感应变压器以及如何在临界导通前关闭 SR FET。  您可能会发现此信息很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、